Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Proprietà valore del punto

Usa la finestra di dialogo Proprietà valore del punto per configurare e modificare un valore del punto.

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo Proprietà valore del punto
Figura: Finestra di dialogo Proprietà valore del punto

Tabella: Finestra di dialogo Proprietà valore del punto

Componente

Descrizione

Aggiungi

Click to add a point.

Variabile del display

Enter the variable you want to display.

Icona

Select an icon to be displayed in front of the value.

Didascalia

Type a caption for the widget.

Link didascalia

Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget.

  • Dashboard Widgets
  • Valore punto
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout