earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un misuratore di registro

Configura un misuratore di registro per visualizzare un trend log in un misuratore.

Mostra di più
action_close

A log gauge displays trend log values in a gauge.

Usando le guide, puoi configurare la scala del misuratore per visualizzare i diversi colori nelle diverse gamme sulla scala.

Puoi usare due metodi per visualizzare il valore nel misuratore: una lancetta o una scala di indicazione all'interno del misuratore.

Per esempio, vuoi un misuratore dei registri che visualizzi i valori di registro tra 0 e 30. I valori inferiori a 10 sono troppo bassi e verranno contrassegnati in blu. I valori tra 10 e 20 vanno bene e verranno contrassegnati in verde. I valori tra 20 e 30 sono troppo alti e verranno contrassegnati in rosso. Vuoi una lancetta che indichi il valore sulla scala del misuratore.

Configura la scala per il misuratore utilizzando il valore min 0 e il valore max 30.

Aggiungi tre guide nel campo Guide. Configurale nella maniera seguente:

  • Valore = 10 e colore blu. In questo modo il valore può andare a 0 a 10 blu nel misuratore.

  • Valore = 20 e colore verde. In questo modo il valore può andare a 11 a 20 verde nel misuratore.

  • Valore = 30 e colore rosso. In questo modo il valore può andare a 21 a 30 rosso nel misuratore.

È possibile far diventare il colore nero e utilizzare la lancetta per visualizzare il valore.

Se imposti l'indicatore sul colore nero ma dimentichi di impostare Usare la lancetta per true avrai un indicatore nero all'interno del misuratore che visualizza il valore.

Per configurare un misuratore registro
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Nella finestra di dialogo Proprietà misuratore di registro , nella casella Trend log visualizzato inserisci il trend log che vuoi visualizzare come misuratore di registro.

  3. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  4. Nella casella Metodo di calcolo , seleziona un metodo di calcolo.

  5. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  6. Nella casella link Didascalia , inserisci un link a un oggetto che sia importante per il misuratore di registro.

  7. Nella casella Min , inserisci il valore minimo del misuratore.

  8. Nella casella Max , inserisci il valore massimo del misuratore.

  9. Fai clic su Aggiungi per aggiungere una guida e definire i colori dei diversi valori e intervalli di valori.

  10. Nella casella Valore , digita un valore per la guida.

  11. Nella casella Colore , inserisci un colore per il valore o l'intervallo di valori.

  12. Nella casella Descrizione , inserisci una descrizione per la guida.

  13. Nella casella del colore dell'indicatore , inserire il colore dell'indicatore per la lancetta o per l'indicatore del misuratore.

  14. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali da visualizzare.

  15. Nella casella Mostra periodo , seleziona True per visualizzare il periodo come una legenda.

  16. Nella casella Usa lancetta , seleziona True per usare una lancetta come indicatore del misuratore. Se non viene selezionata nessuna lancetta, il misuratore visualizza il valore come un indicatore.

  17. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Misuratore di registro
  • Finestra di dialogo Proprietà misuratore di registro
  • Aggiunta di un widget a un dashboard