earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un valore di registro

Configura un valore di registro per visualizzare uno o più valori di trend log come valori numerici.

Mostra di più
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

È possibile modificare i colori e il metodo di calcolo di ogni registro.

Puoi configurare il colore in modo che valori e intervalli di valori diversi vengano visualizzati con colore diverso. Puoi anche aggiungere icone davanti ai valori per facilitare la lettura.

Per esempio, vuoi creare un valore di registro che visualizza due variabili: una chiamata Raffreddamento e l'altra Riscaldamento. I valori del raffreddamento tra 0 e 10 verranno visualizzati in blu scuro e i valori da 10 a 15 verranno visualizzati in blu chiaro. I valori del riscaldamento tra 15 e 20 verranno visualizzati in rosso chiaro e i valori da 15 a 30 verranno visualizzati in rosso scuro.

Primo avvio aggiungendo i due registri di Raffreddamento e Riscaldamento.

Modifica il registro Raffreddamento. Aggiungi due guide nel campo Guide e configurale nella maniera seguente:

  • Valore = 10 e colore blu scuro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 10 è blu scuro.

  • Valore = 15 e colore blu chiaro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 15 è blu chiaro.

Modifica la variabile Riscaldamento:

  • Valore = 20 e colore rosso chiaro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori fino a 20 è rosso chiaro.

  • Valore = 30 e colore rosso scuro. In questo modo l'intervallo di colore per tutti i valori oltre 20 è rosso scuro.

Per configurare un valore di registro
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Fai clic su Aggiungi .

  3. Seleziona i trend logs e fai clic su Seleziona .

  4. Nella casella Icona , seleziona un'icona da visualizzare davanti al valore.

  5. Nella casella Metodo di calcolo , seleziona un metodo di calcolo.

  6. Per modificare il colore predefinito, fai clic sul pulsante Modifica

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Nella finestra di dialogo Proprietà serie guida registro , scorri fino a Guide .

  8. Nella casella Colore , inserisci un colore per il trend log.

  9. Fai clic su OK .

  10. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  11. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  12. Nella casella Link didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per il valore di registro.

  13. Seleziona True per mostrare il periodo nel widget.

  14. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Valore registro
  • Finestra di dialogo Proprietà valore del registro
  • Aggiunta di un widget a un dashboard