earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
14-03-2024

Configurar um valor de registo

O utilizador configura um valor de registo para apresentar um ou mais valores de registo de tendências como valores numéricos.

Mostrar mais
action_close

A log value displays one or many trend log values as numerical values.

É possível alterar as cores e o método de cálculo de todos os registos.

É possível configurar a cor para que os vários valores e intervalos de valores sejam apresentados em cores diferentes. Também é possível adicionar ícones sobrepostos ao valor para facilitar a leitura dos valores.

Por exemplo, o utilizador pretende criar um valor de registo que apresente dois registos, um designado Arrefecimento e outro designado Aquecimento. Os valores de Arrefecimento entre 0 e 10 serão apresentados a azul-escuro e os valores de 10 a 15 serão apresentados a azul-claro. Os valores de Aquecimento entre 15 e 20 serão apresentados a vermelho-claro e os valores de 15 a 30 serão apresentados a vermelho-escuro.

Comece por adicionar os dois registos Arrefecimento e Aquecimento ao medidor.

Edite o registo Arrefecimento. Adicione duas guias no campo de guias e configure-as da seguinte forma:

  • Valor = 10 e cor azul-escuro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 10 fique azul-escuro.

  • Valor = 15 e cor azul-claro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 15 fique azul-claro.

Edite a variável Aquecimento.

  • Valor = 20 e cor vermelho-claro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 20 fique vermelho-claro.

  • Valor = 30 e cor vermelho-escuro. Isto faz com que o intervalo de cores para todos os valores acima de 30 fique vermelho-escuro.

Para configurar um valor de registo
  1. Clique em Configurar ou clique no botão Definições

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Clique em Adicionar .

  3. Selecione os registo de tendência e clique em Selecionar .

  4. Na caixa Ícone , selecione um ícone para ser apresentado em sobreposição ao valor.

  5. Na caixa Método de cálculo , selecione um método de cálculo.

  6. Para alterar a cor predefinida, clique no botão Editar

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Na caixa de diálogo Propriedades da série de guias de registo , desloque para baixo até Guias .

  8. Na caixa Cor , introduza uma cor para o registo de tendências.

  9. Clique em OK .

  10. Na caixa Período , selecione um período.

  11. Na caixa Legenda , escreva uma legenda.

  12. Na caixa Ligação da legenda , introduza uma ligação para um objeto que seja relevante para o valor de registo.

  13. Selecione Verdadeiro para exibir o período no widget.

  14. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Valor de registo
  • Caixa de diálogo de Propriedades do valor de registo
  • Adicionar um widget a um dashboard