earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un grafico Periodo su Periodo

Configura un grafico periodo su periodo in modo da poter confrontare i trend log in periodi di tempo diversi.

Mostra di più
action_close

I widget del dashboard sono piccole applicazioni in un dashboard. I widget del dashboard sono i componenti principali in un dashboard e presentano informazioni grafiche dei vostro sistema.

Puoi creare uno o più widget in un dashboard. È possibile creare widget solamente in un dashboard nella WebStation.

Pronti per l'uso

Tutti i widget per il dashboard sono pronti da usare. L'unica cosa che devi fare è aggiungere il trend log o la variabile che vuoi visualizzare nel widget per il dashboard. Tutti i widget per il dashboard hanno un'impostazione predefinita per quanto riguarda i colori e i diversi componenti del layout, ma puoi anche configurarli per adattarli ai tuoi bisogni. Per esempio, puoi aggiungere didascalie al widget stesso o l'asse x e l'asse y nel diagramma, puoi usare colori diversi per valori o intervalli di valori diversi in un misuratore.

Spazio vuoto

Lo spazio vuoto non è un widget per il dashboard ma un modo per creare degli spazi vuoti tra widget nel dashboard. Gli spazi vuoti vengono utilizzati quando esegui il layout di un dashboard.

Mappa di calore

Una mappa di calore è una rappresentazione grafica dei dati, in cui i valori contenuti in una matrice sono rappresentati come colori.

Per maggior informazioni, consulta Mappa di calore .

Misuratore di registro

Un misuratore di registro visualizza i valori dei trend log nel misuratore.

Per maggior informazioni, consulta Misuratore di registro .

Torta di registro

Un grafico a torta di registro è un grafico circolare diviso in fette che mostrano le proporzioni dei trend log.

Per maggior informazioni, consulta Torta di registro .

Valore registro

Un valore di registro visualizza uno o più valori di trend log come valori numerici.

Per maggior informazioni, consulta Valore registro .

Grafico periodo

Per confrontare i trend log in periodi di tempo diversi, viene utilizzato un grafico del periodo.

Per maggior informazioni, consulta Grafico periodo .

Grafico Periodo su Periodo

Per confrontare i trend log in periodi di tempo diversi, viene utilizzato un grafico del periodo.

Per maggior informazioni, consulta Grafico Periodo su Periodo .

Misuratore dei punti

Un misuratore di punti viene utilizzato per visualizzare graficamente il valore corrente in un misuratore.

Per maggior informazioni, consulta Misuratore dei punti .

Torta a punti

Un grafico a torta di punti è un grafico circolare diviso in fette che mostrano la proporzione dei valori.

Per maggior informazioni, consulta Torta dei punti .

Valore punto

Per visualizzare il valore attuale di una o più variabili come valore numerico, viene utilizzato un valore del punto.

Per maggior informazioni, consulta Valore punto .

Grafico XY

Per visualizzare i valori di due trend log, viene utilizzato un grafico XY, chiamato anche grafico di dispersione.

Per maggior informazioni, consulta Grafico XY .

Sfoglia

Usa Sfogliare per navigare fino a una grafica o a un collegamento ipertestuale che vuoi aggiungere a un dashboard.

Grafici

È possibile aggiungere dei grafici a un dashboard.

Per maggior informazioni, consulta Grafica nei dashboard .

Collegamenti ipertestuali

È possibile aggiungere collegamenti ipertestuali a un dashboard. Per essere in grado di visualizzare il contenuto del collegamento ipertestuale, devi abilitare il contenuto esterno da inserire nella WebStation.

Per maggior informazioni, consulta Configuring Security in WebStation using WorkStation .

Per configurare un grafico del periodo su periodo
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Fai clic su Aggiungi .

  3. Seleziona i trend logs e fai clic su Seleziona .

  4. Nella casella Tipo di grafico , seleziona come visualizzare il trend log.

  5. Nella casella Metodo di calcolo , seleziona un metodo di calcolo per il grafico di trend.

  6. Nella casella Colore , inserisci un colore per il trend log.

  7. Seleziona la posizione asse y.

  8. Nell'elenco Dati mancanti , seleziona come gestire i dati mancanti nel grafico.

  9. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  10. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  11. Nella casella link Didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per il grafico del periodo su periodo.

  12. Nella casella Mostra legenda , seleziona True per visualizzare il nome e colore del trend log nel grafico del periodo su periodo.

  13. Nella casella Mostra periodo , seleziona True per visualizzare il periodo come una legenda.

  14. Nella serie Stack , seleziona True per impilare le barre della serie.

  15. Nella casella Asse Y minimo , inserisci il valore minimo dell'asse y sinistra.

  16. Nella casella Asse Y massimo , inserisci il valore massimo dell'asse y sinistra.

  17. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali.

  18. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Widget nel dashboard
  • Grafico Periodo su Periodo
  • Proprietà grafico Periodo su Periodo - Finestra di dialogo
  • Aggiunta di un widget a un dashboard