earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Configurazione di un dashboard

Configura un dashboard aggiungendo i widget e adattando il layout.

Mostra di più
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

Crea dei dashboard per ottenere una panoramica di come lavorano gli edifici, in riferimento al monitoraggio del consumo di energia, statistica degli allarmi e panoramiche ambientali. Puoi visualizzare i dati storici o in tempo reale.

I dashboard vengono creati in WebStation ed è possibile accedervi solo attraverso WebStation. Configura il dashboard in base alle tue esigenze aggiungendo i widget nei dashboard.

Tipi di dashboard

Esistono due tipi di dashboard: pubblici o personali.

Dashboard pubblici

Il dashboard pubblico può essere creato da qualsiasi utente che abbia accesso alla cartella in cui si trovano i dashboard. Ogni utente che ha accesso alla cartella può visualizzare il dashboard.

Dashboard personali

I dashboard personali vengono salvati sul livello dell'utente e solo l'utente che li ha creati può accedervi. Per poter creare dashboard personali, l'utente deve avere la abilitazioni che permettono agli utenti di creare i dashboard.

Per maggior informazioni, consulta Consenso ai membri di accedere ai dashboard personali .

Per i dashboard personali è necessaria una licenza.

Widget nel Dashboard

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Per maggior informazioni, consulta Dashboard Widgets .

Presentazioni

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Dashboard in WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Per configurare un dashboard
  1. In WebStation, fai clic con il tasto destro sul dashboard.

  2. Fai clic su Modifica dashboard .

  3. Nella barra degli strumenti Widget nei dashboard , fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Nella finestra di dialogo delle proprietà del dashboard , digita una didascalia per il dashboard.

  5. Nella casella colore di sfondo , seleziona un colore dello sfondo.

  6. Nella casella immagine di sfondo , seleziona un'immagine dello sfondo.

  7. Nella casella Opacità , seleziona l'opacità sugli widget.

  8. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard in WorkStation
  • Proprietà dashboard – Scheda base
  • Creazione dashboard