earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Creazione dashboard

Crea un dashboard per ottenere una panoramica dei componenti del sistema.

Mostra di più
action_close

Dashboards are a way to get a graphical overview of values and logs in your system.

Crea dei dashboard per ottenere una panoramica di come lavorano gli edifici, in riferimento al monitoraggio del consumo di energia, statistica degli allarmi e panoramiche ambientali. Puoi visualizzare i dati storici o in tempo reale.

I dashboard vengono creati in WebStation ed è possibile accedervi solo attraverso WebStation. Configura il dashboard in base alle tue esigenze aggiungendo i widget nei dashboard.

Tipi di dashboard

Esistono due tipi di dashboard: pubblici o personali.

Dashboard pubblici

Il dashboard pubblico può essere creato da qualsiasi utente che abbia accesso alla cartella in cui si trovano i dashboard. Ogni utente che ha accesso alla cartella può visualizzare il dashboard.

Dashboard personali

I dashboard personali vengono salvati sul livello dell'utente e solo l'utente che li ha creati può accedervi. Per poter creare dashboard personali, l'utente deve avere la abilitazioni che permettono agli utenti di creare i dashboard.

Per maggior informazioni, consulta Consenso ai membri di accedere ai dashboard personali .

Per i dashboard personali è necessaria una licenza.

Widget nel Dashboard

Dashboard widgets are small applications in a dashboard. Dashboard widgets are the main components in a dashboard and present graphical information from your system.

Per maggior informazioni, consulta Dashboard Widgets .

Presentazioni

Slideshows switch the display of several different dashboards or other components. You can configure the interval between the dashboards and components.

Dashboard in WorkStation

Dashboard cannot be accessed using WorkStation. However, the dashboard objects are visible in the System Tree in WorkStation.

Per creare un dashboard
  1. In WebStation, fai clic con il tasto destro sulla cartella in cui vuoi creare il dashboard.

  2. Fai clic Crea dashboard .

  3. Nella finestra di dialogo delle proprietà del dashboard, nel campo del Nome , digitare un nome per il dashboard.

  4. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Proprietà dashboard – Scheda base
  • Proprietà dashboard – Scheda layout
  • Configurazione di un dashboard