La boîte de dialogue Propriétés du graphique circulaire d'enregistrement vous permet de configurer et de modifier un graphique circulaire d'enregistrement.
 
    | Composant | Description | 
| Ajouter | Click to add a trend log. | 
| Journal de tendances à afficher | Enter the trend log you want to display. | 
| Méthode de calcul | Select the calculation method for the trend log. Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul . | 
| Couleur | Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour le journal des tendances. | 
| Période | Select the period you want to display. | 
| Légende | Type a caption for the widget. | 
| Lien légende | Select to make a link to an object that is relevant to the values that are displayed in the widget. | 
| Centre du graphique circulaire | Select how you want to display the pie center. Pour plus d'informations, voir Graphique circulaire d'enregistrement . | 
| Afficher la légende | Click True to display the name and color of the trend log in the widget. | 
| Afficher le pourcentage | Select to display the values in percentage. | 
| Afficher la période | Select to display the period as a legend. |