earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Configurazione di un grafico XY

Configura un grafico XY per visualizzare una correlazione tra i Trend Log.

Mostra di più
action_close

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

I valori vengono visualizzati come punti, ognuno con il valore di una variabile che determinano la posizione dell'asse Y e il valore dell'altra variabile che determina la posizione dell'asse X.

Puoi visualizzare i valori del grafico XY in quattro modi diversi:

  • Dispersione: i valori sono rappresentati da punti nel diagramma.

  • Curva: i valori sono rappresentati da una mappa delle curve nel diagramma.

  • Linea di regressione lineare: i valori sono rappresentati da una linea dritta che descrive come una variabile di risposta cambia quando cambia una variabile esplicativa.

  • Curva di regressione polinomiale: i valori sono rappresentati da una curva che descrive come una variabile di risposta cambia quando cambia una variabile esplicativa.

Puoi cambiare il colore di righe, punti e mappa delle curve. Puoi usare anche delle griglie per rendere il grafico più semplice da leggere.

Per configurare un grafico XY
  1. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Nella casella Registro asse X , inserisci il registro che vuoi visualizzare sull'asse X.

  3. Nella casella Calcolo asse X , seleziona il metodo di calcolo per l'asse X.

  4. Nella casella Registro asse Y , inserisci il registro che vuoi visualizzare sull'asse Y.

  5. Nella casella Calcolo asse Y , seleziona il metodo di calcolo per l'asse Y.

  6. Nella casella Periodo , seleziona un periodo.

  7. Nella casella Periodo di calcolo , seleziona un periodo di calcolo.

  8. Seleziona Dispersione per visualizzare tutti valori come punti individuali nel diagramma.

  9. Seleziona Contorno per visualizzare una mappa di contorno di correlazione di valori.

  10. Seleziona Linee di griglia per visualizzare le linee di griglia nel diagramma.

  11. Seleziona Linea di regressione lineare per visualizzare i valori come una linea di regressione lineare.

  12. Seleziona Curva di regressione polinomiale per visualizzare i valori come una linea di regressione polinomiale.

  13. Nella casella Didascalia , digita una didascalia.

  14. Nella casella link Didascalia , inserisci un link per un oggetto che sia importante per il misuratore dei punti.

  15. Nella casella Mostra periodo , seleziona True per visualizzare il periodo come una legenda.

  16. Nella casella Didascalia asse X , inserisci una didascalia per l'asse X.

  17. Nella casella Didascalia asse Y , inserisci una didascalia per l'asse Y.

  18. Nella casella Colore punto , inserisci il colore per i punti nel diagramma.

  19. Nella casella Colore interno contorno , inserisci il colore interno per una mappa di contorno nel diagramma.

  20. Nella casella Colore esterno contorno , inserisci il colore esterno per una mappa di contorno nel diagramma.

  21. Nella casella Colore linea , inserisci il colore per una linea di regressione lineare nel diagramma.

  22. Nella casella Asse X minimo , inserisci il valore minimo dell'asse x.

  23. Nella casella Asse X massimo , inserisci il valore massimo dell'asse x.

  24. Nella casella Asse Y minimo , inserisci il valore minimo dell'asse y.

  25. Nella casella Asse Y massimo , inserisci il valore massimo dell'asse y.

  26. Nella casella dei Decimali , seleziona il numero dei decimali da visualizzare.

  27. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Grafico XY
  • Finestra di dialogo Proprietà grafico XY
  • Aggiunta di un widget a un dashboard