earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2
2019/8/12

设备连接

eCommission SmartX Controllers 移动应用程序支持通过 BACnet Wi-Fi 和无线蓝牙连接进行设备连接。

通过 Wi-Fi 进行的设备连接

一旦您的系统集成商建立了工作 IP 基础设施,则连接至楼宇中的任何 SmartX IP Controllers。 有关更多信息,请参阅 通过 WiFi 连接至设备 .

通过蓝牙进行的设备连接

您连接至控制器以开始所有调试任务。通过蓝牙,您可以一次连接至单个控制器。 有关更多信息,请参阅 通过蓝牙连接至控制器 .

  • eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述
  • 通过 WiFi 连接至设备
  • 通过蓝牙连接至控制器