Vous pouvez utiliser Bluetooth Low Energy (BLE) pour vous connecter aux contrôleurs RP et MP. Grâce à BLE, vous pouvez mettre en service les contrôleurs BACnet/IP avant qu'une infrastructure de réseau IP ne soit configurée et également effectuer une mise en service sur site plus rapidement et plus efficacement.
Avec le contrôleur RP, vous vous connectez à l'aide de son BLE intégré ou de l'adaptateur BLE et du capteur SpaceLogic. Grâce au BLE intégré au RP-C, vous vous connectez à un seul contrôleur à la fois en vous connectant à l'application mobile Commission et en cliquant sur
Bluetooth
dans l'écran de connexion. Sur la page
Dispositifs Bluetooth
, vous pouvez alors découvrir un appareil et vous connecter.
Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via Bluetooth
.
Avec le RP-C intégré à BLE, vous activez l'accès afin que la radio BLE puisse annoncer sa présence pour permettre aux utilisateurs de découvrir et de se connecter. De même, vous pouvez désactiver la publicité pour empêcher la radio BLE de faire de la publicité et empêcher toute connexion utilisateur.
Déclaration
Il existe trois modes pour activer le RP-C à bord du BLE :
Dans un contrôleur RP-C récemment sorti d'usine, le BLE intégré est activé et fait toujours de la publicité. Le BLE intégré est ensuite désactivé lorsqu'un RP-C est hébergé sur un serveur d'automatisation. Vous pouvez réactiver le BLE à l'aide de WorkStation ou de l'application mobile Commission pour une utilisation avec l'application mobile Engage. Cependant, avant de réactiver BLE pour l'application mobile Engage, vous devez effectuer les actions suivantes :
Modifier le code PIN de couplage sécurisé
Activez le BLE intégré au RP-C dans son état sécurisé pour le contrôle de l'application Occupant en activant le filtre BLE de l'application Engage Occupant. Seule l'application mobile Commission prend en charge cette configuration.
L'application mobile Engage utilise BLE pour communiquer avec les contrôleurs BACnet/IP. Il est recommandé de ne pas utiliser le code PIN par défaut après la première utilisation. Le code PIN permettant l'accès à la fonction BLE se configure depuis le contrôleur RP.
Filtre BLE de l'application Engage Occupant
Lorsque les activités de mise en service du RP-C sont terminées, assurez-vous de sécuriser le contrôleur en désactivant l'interface BLE. Cela se produit automatiquement lorsque le contrôleur est hébergé sous un AS-P. Si vous prévoyez d'utiliser l'application mobile Engage pour ajuster les niveaux de confort dans les espaces contrôlés par Connected Room Solutions, vous devez préparer le contrôleur pour une communication sécurisée avec l'application mobile Engage. Vous devez le faire en activant à la fois BLE et la propriété
Filtre BLE de l'application Engage Occupant
dans l'application mobile Commission. La propriété Filtre BLE de l'application Occupant Engage se configure dans l'application mobile Commission.
L'application mobile Commission configure le RP-C pour une communication sécurisée et veille à ce que seules les propriétés liées au(x) menu(s) de l'application Occupant des contrôleurs puissent être lues ou écrites sur l'interface BLE.
.
Toutes les autres commandes sont désactivées pour le trafic provenant de l'interface BLE. Par conséquent, les applications telles que l'application mobile Commission ne fonctionnent plus sur BLE lorsque le RP-C est dans cet état sécurisé. Pour rétablir l'accès au niveau de mise en service à l'application mobile Commission via BLE, vous devez établir une connexion réseau IP avec le RP-C pour désactiver le filtre de l'application Engage Occupant.
Ce tableau résume le comportement des filtres.
Avec le filtre activé...
|
Avec le filtre désactivé
|
Vous ne pouvez pas vous connecter à l'application mobile Commission avec BLE
|
Vous pouvez vous connecter à l'application mobile Commission avec BLE
|
Vous pouvez vous connecter à l'application mobile Commission avec une connexion IP
|
–
|
Vous pouvez utiliser l'application mobile Engage
|
Vous pouvez utiliser l'application mobile Engage
|
Adaptateur BLE
Dans les contrôleurs MP et EasyLogic, vous vous connectez à l'aide de l'adaptateur BLE de l'application mobile Commission via le bus de capteur du contrôleur. Vous pouvez également utiliser l'adaptateur BLE et le capteur SpaceLogic pour vous connecter au contrôleur RP.
Avec l'adaptateur BLE, vous utilisez le capteur SpaceLogic pour autoriser et interdire la communication entre l'application mobile Commission et le contrôleur BACnet/IP.
Dans l'adaptateur BLE, vous établissez une connexion BLE aux contrôleurs MP et RP en connectant un capteur SpaceLogic au contrôleur et en insérant un adaptateur BLE dans le capteur. Vous pouvez appuyer sur le bouton sur le devant de l'adaptateur pour lancer la publicité.
Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
.
Gestion des périphériques
Avec le BLE intégré au RP-C et l'adaptateur BLE, vous découvrez un contrôleur RP ou l'adaptateur et vous vous connectez. Une fois connecté, la page
Gestion des périphériques Bluetooth
s'affiche et vous êtes invité à entrer un code PIN si vous ne l'avez pas déjà couplé avec un contrôleur. Vous n'êtes pas invité à entrer un code PIN si vous avez déjà couplé.
Dans l'adaptateur BLE, la page de gestion des périphériques Bluetooth vous permet d'afficher les propriétés de l'appareil, y compris le nom, le type et le numéro de série. Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel de l'adaptateur et modifier le code PIN ici.
Pour plus d'informations, voir Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
.
Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
.
En revanche, vous modifiez le code PIN BLE intégré du RP-C dans WorkStation et mettez à jour le micrologiciel du contrôleur avec une opération de téléchargement.
Ce tableau explique et résume brièvement les principales similitudes et différences entre le RP-C intégré BLE et l'adaptateur BLE.
BLE intégré
|
Adaptateur BLE
|
Similarités :
Processus d'appariement commun
Découverte du contrôleur ou de l'adaptateur à l'aide de la page Périphériques Bluetooth
|
Différences :
|
|
Configuration du code PIN via WorkStation
|
Configuration du code PIN dans l'application mobile Commission
|
Mises à jour des fonctionnalités à l'aide d'un téléchargement du micrologiciel du contrôleur
|
Mises à jour du micrologiciel sans fil à l'aide de l'application mobile Commission
|
Publicité lancée une fois activée
|
Publicité lancée uniquement après une pression sur le bouton de l'adaptateur
|
Connexion BLE plus rapide fournie
|
Connexion plus lente en raison des limitations de vitesse du bus de capteur
|