L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec les modèles de contrôleur SpaceLogic et Easylogic. Pour vous connecter à un périphérique via l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic, vous devez connecter un capteur SpaceLogic au contrôleur.
Dans la vue Connexion , sélectionnez Bluetooth .
Retirez le capuchon de protection de l'adaptateur. Avec le bouton-poussoir à LED face à vous, branchez l'adaptateur dans le capteur SpaceLogic.
Si l'adaptateur ne s'allume pas, assurez-vous de consulter la rubrique de dépannage. Pour plus d'informations, voir L'adaptateur Bluetooth ne se met pas en marche .
Appuyez sur le bouton-poussoir à LED pour lancer le mode d'appairage (publicitaire).
Le mode d'appariement dure 60 secondes. Une fois ce délai écoulé, appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir à LED pour lancer le mode d'appariement (publicité).
En mode publicité, la LED bleue clignote rapidement (allumée pendant 1 seconde, éteinte pendant 1 seconde, de façon répétée). Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth .
Dans l'application mobile Commission, sur la page Dispositifs Bluetooth , sélectionnez l'adaptateur, puis Connexion .
La LED bleue s'allume de façon continue (mode connecté) une fois le dispositif apparié au contrôleur.
Sur la page Gestion du dispositif Bluetooth , effectuez deux tâches facultatives :
Mettez à jour le firmware de l'adaptateur . La mise à niveau du logiciel de l'adaptateur est facultative, mais elle pourrait permettre l'amélioration des performances de l'adaptateur. Pour plus d'informations, voir Mise à jour du firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .
Ch angez le code PIN de l'adaptateur . Si vous utilisez l'adaptateur pour la première fois, remplacez le code PIN par défaut par un code sécurisé. Pour plus d'informations, voir Modification du code PIN de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic .
Sélectionnez Découvrir les dispositifs .
Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de saisir le code PIN de l'adaptateur. Saisissez le code PIN et sélectionnez Autoriser .
Votre dispositif mobile ou votre ordinateur exécutant Windows 10 se souviendra du code PIN une fois que vous vous serez connecté(e) à l'adaptateur. Sauf si vous oubliez l'adaptateur ou que vous changez le code PIN, vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau le code PIN.
Une fois que le code PIN a été saisi, sélectionnez Fermer .
Sous la page Liste des dispositifs , cochez la case située en regard du contrôleur et sélectionnez Suivant .
Lorsque la page Paramètres du dispositif s'affiche, vous êtes connecté au contrôleur.
L'adaptateur doit rester branché au capteur SpaceLogic correspondant pendant l'ensemble des tâches de mise en service du dispositif. Le retrait de l'adaptateur a pour effet de vous déconnecter du contrôleur. De même, si vous fermez l'application mobile ou si vous passez à une autre application sur votre dispositif, vous serez déconnectée de votre appareil mobile.