Vous mettez à jour le firmware de l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic pour améliorer les performances de l'adaptateur.
Connectez-vous à l'adaptateur. Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via Bluetooth .
Sur la page Gestion des dispositifs Bluetooth , sélectionnez Mettre à jour le firmware de l'adaptateur . Si ce bouton est en lecture seule, cela signifie que l'adaptateur contient le tout dernier firmware.
Sur l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic, appuyez sur le bouton-poussoir pendant 9 secondes. La LED affiche la séquence de clignotement du mode DFU. Pour plus d'informations, voir Fonctionnalité des LED Bluetooth . L'application mobile Commission affiche la progression de la mise à niveau du firmware.
Une fois la mise à niveau du firmware terminée, sélectionnez Terminé .
Retirez l'adaptateur du capteur SpaceLogic.
Rebranchez l'adaptateur dans le capteur SpaceLogic.
Dans l'application mobile Commission, dans la page Dispositifs Bluetooth , sélectionnez l'adaptateur, puis Connexion .
Lorsque vous vous connectez à l'adaptateur, la mise à niveau du firmware est terminée.