earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Téléchargement d'un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP

Vous téléchargez le menu Configuration sur le contrôleur BACnet/IP pour configurer le dispositif.

Déclaration

Avant de pouvoir télécharger un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP, vous devez télécharger l'Image de l'application qui contient le menu Configuration sur le contrôleur BACnet/IP. Pour plus d'informations, voir Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .

Afficher plus
action_close

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configure Controllers Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Pour plus d'informations, voir Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow .

Download a Configuration Menu to a BACnet/IP Controller

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP .

Modify Device Properties from the Configuration Menu

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Pour plus d'informations, voir Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration .

Pour télécharger un menu Configuration sur un contrôleur BACnet/IP
  1. Dans le Menu , sélectionnez Menu Configuration .

  2. Dans le menu Configuration, modifiez toute valeur de propriété modifiable. Pour plus d'informations, voir Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration .

  3. Sélectionnez Enregistrer .

Le menu Configuration a été téléchargé sur le contrôleur BACnet/IP.

  • Configuration Menu
  • Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller
  • Modification des propriétés du dispositif depuis le menu Configuration