earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2022, 2023
15/03/2024

Rebinding dei riferimenti dei widget

Puoi riassociare più riferimenti dei widget contemporaneamente.

Mostra di più
action_close

You can clone widgets and rebind widgets references.

Clonazione widget

Puoi clonare widget già esistenti. Questo è un modo efficiente per creare widget con configurazione simile. Il widget clonato può essere modificato. Ciò rende possibile la creazione di widget identici che visualizzano variabili diverse.

Per maggior informazioni, consulta Clonazione di un widget del dashboard .

Rebinding

Puoi riassociare i riferimenti utilizzando Riassocia i riferimenti dei widget. L'origine di riferimento deve essere dello stesso tipo e avere lo stesso nome della destinazione. Puoi riassociare più widget contemporaneamente se i riferimenti di destinazione hanno lo stesso nome e sono dello stesso tipo.

Ad esempio, hai creato widget per una stanza chiamata Stanza A. I widget fanno riferimento a un valore analogico nella cartella Stanza A, chiamato "Temp". Hai una stanza identica chiamata Stanza B. La cartella Stanza B contiene anche un valore analogico chiamato “Temp”. Se desideri utilizzare la stessa configurazione dei widget nella Stanza A sulla Stanza B, clona i widget per la Stanza A e poi utilizza Riassocia i riferimenti dei widget per riassociare i widget clonati al valore analogico "Temp" nella cartella Stanza B.

Per maggior informazioni, consulta Rebinding dei riferimenti dei widget .

Per riassociare i riferimenti dei widget
  1. Fai clic con il tasto destro del mouse sul dashboard e su Modifica dashboard .

  2. Sulla barra degli strumenti Dashboard , fai clic sul pulsante Seleziona voci

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Seleziona il widget che desideri riassociare spuntando la casella di controllo nel widget.

  4. Fai clic sul pulsante Riassociare riferimento del widget

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Nel campo Destinazione, fai clic sul pulsante Sfoglia.

  6. Passa alla cartella in cui si trova la nuova destinazione.

  7. Fai clic su Seleziona .

  8. Fai clic su OK .

  9. Fai clic su Salva .

  • Come funzionano i dashboard
  • Clona widget e riassocia riferimenti widget
  • Dashboard Widgets
  • Barra degli strumenti del dashboard
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout
  • Aggiunta di un widget a un dashboard