earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Operator Display
功能: 时间表
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2021/9/10

添加日期范围例外事件

您可以向时间表添加日期范围例外事件,以针对时间表中的特定系列日期创建例外。

显示更多
action_close

针对单个日期、日期范围、计算的日期发生例外事件,而非时间表每周事件。

例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。

计划例外事件时,您可以使用三种例外类型以灵活掌控计划。

单个日期例外事件

单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。诸如 任意年份 任意日期 等选项为单一日期提供了灵活性。

例如,要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:

  • 年:任意年

  • 月:十月

  • 日期:31

  • 星期几:任一日

有关更多信息,请参阅 添加单个日期例外事件 .

日期范围例外事件

日期范围例外事件是持续一段时间的事件。除了一个月的某一天之外,您还可以通过选择 开始时间 结束时间 来安排每日异常,以提供对日期范围的灵活性。

例如,要将例外事件安排为从 7 月 1 日到 8 月最后一天发生,其中优先级为 16,但每天从 08:00 到 17:00 的值为 15.50,请选择:

  • 优先级:16

  • 开始日期:2021-07-01

  • 结束日期:2021-08-31

  • 开始时间:08:00

  • 结束时间:17:00

  • 值:15.50

有关更多信息,请参阅 添加日期范围例外事件 .

计算的例外事件

计算的日期是重复的例外事件。除了特定的月和周之外,您可以选择 任何月 任何周 上周 ,以提供计算日期的灵活性。

例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:

  • 月:任意月

  • 第几周:第一周

  • 星期几:周一

有关更多信息,请参阅 添加计算的日期例外事件 .

添加日期范围例外事件
  1. 在操作员显示中,在 设备列表 屏幕上,点击箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    ,选择具有要添加日期范围例外事件的时间表的设备。

  2. 设备 屏幕上,点击 时间表 箭头按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 时间表 屏幕上,点击要向其添加日期范围例外事件的时间表。

  4. 在时间表视图屏幕上,点击添加事件按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  5. 添加时间表事件 屏幕上,点击 日期范围例外

  6. 添加日期例外例外 屏幕的 优先级 框中,点击 + - 编辑事件的优先级。

    注释:

    1 为最高优先级,16 为最低。

  7. 开始日期 框中,点击日历按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    选择特定的开始日期,或点击 现在 选择当前日期。

  8. 结束日期 框中,点击“日历”按钮

     
    action_zoom_plus_stroke
    以选择特定的结束日期,或点击 从不 以指示异常没有结束日期。

  9. 在开始/结束时间和值列表标题上,点击添加时间跨度和值按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  10. 编辑 例外事件 屏幕上,选择事件值:

    • 对于模拟、多状态和枚举计划:在 框中,点击 + - 以指定事件的值。

    • 对于数字时间表:点击 非活动 活动 (关闭或打开)。

  11. 选择时间跨度类型:

    • 点击 全天 以使活动跨越 24 小时。

    • 起始 结束 框中:点击 + - 选择开始和结束时间。

  12. 点击 确定

    提示:

    可以向异常事件添加多个时间跨度和值。

  13. 添加日期范围例外 屏幕上,点击 确定

  14. 在时间表视图屏幕上,点击 保存

  • 时间表事件
  • 例外事件
  • 例外事件优先级