您可以为时间表创建计算日期例外,以便为时间表中的定期事件创建例外。
在操作员显示中,在 设备列表 屏幕上,点击箭头按钮
在 设备 屏幕上,点击 时间表 箭头按钮
在 时间表 屏幕上,点击要向其添加计算的日期例外事件的时间表。
在时间表视图屏幕上,点击添加事件按钮
在 添加时间表事件 屏幕上, 点击计算的例外 。
在添加 计算日期例外 屏幕的 优先级 框中,点击 + 或 - 编辑事件的优先级。
1 为最高优先级,16 为最低。
在 年 框中,点击 + 或 - 选择 2020 年至 2100 年之间的特定年或 任意年 。
在 月 框中,点击 + 或 - 选择 一月 到 十二月 之间的特定月份、 奇数月 、 偶数月 或 任意月 。
在 第几周 框中,点击 + 或 - 选择在 第一周 和 第五周 、 最后一周 或 任何一周 之间的特定一周。
在 星期几 框中,点击 + 或 - 选择 周一 到 周日 之间的一天,或 任何一天 。
在开始/结束时间和值列表标题上,点击添加时间跨度和值按钮
在 编辑 例外事件 屏幕上,选择事件值:
对于模拟、多状态和枚举计划:在 值 框中,点击 + 或 - 以指定事件的值。
对于数字时间表:点击 非活动 或 活动 (关闭或打开)。
选择时间跨度类型:
点击 全天 以使活动跨越 24 小时。
在 起始 和 结束 框中:点击 + 或 - 选择开始和结束时间。
点击 确定 。
可以向异常事件添加多个时间跨度和值。
在 添加计算日期例外 屏幕上,点击 确定 。
在时间表视图屏幕上,点击 保存 。