earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Agendas
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-09-2021

Adicionar um evento de exceção de intervalo de datas

Um evento de exceção de intervalo de datas é adicionado a uma agenda para criar uma exceção para uma série de datas específicas na agenda.

Mostrar mais
action_close

Um evento excecional ocorre em vez dos eventos semanais agendados para uma data única, intervalo de datas ou data calculada.

Por exemplo, cria um evento excecional em março para uma aula intensa de aeróbica no ginásio para abrir a ventilação a 100% das 06:30 às 17:00, todas as quartas-feiras em março. Este evento excecional tem prioridade sobre os eventos agendados regularmente todas as semanas às quartas-feiras.

Quando agenda eventos excecionais, pode usar três tipos de exceção para garantir flexibilidade e controlo da sua agenda.

Eventos de exceção de data única

Uma única data de evento excecional pode ocorrer num único dia ou pode usar as opções para o evento, para que ocorra mais que um dia. Opções como Qualquer ano e Qualquer dia oferecem flexibilidade a uma data única.

Por exemplo, para agendar uma data de evento único que ocorra todos os anos a 31 de outubro, selecione as seguintes opções de data única:

  • Ano: Qualquer ano

  • Mês: outubro

  • Dia do mês: 31

  • Dia da semana: Qualquer dia

Para mais informações, consulte Adicionar uma data única de evento excecional .

Intervalo de datas de eventos excecionais

Um intervalo de datas de evento excecional é um evento que dura ao longo de um período de tempo. Além de um dia específico do mês, pode agendar exceções diárias selecionando uma Hora de início e Hora de fim para tornar o intervalo de datas flexível.

Por exemplo, para agendar um evento de exceção para ocorrer desde o primeiro dia de julho até ao último dia de agosto, em que a prioridade é 16, mas cada dia das 08:00 às 17:00 o valor é 15.50, selecione

  • Prioridade: 16

  • Data de início: 01-07-2021

  • Data de fim: 31-08-2021

  • Hora de início: 08:00

  • Hora de fim: 17:00

  • Valor: 15.50

Para mais informações, consulte Adicionar um evento de exceção de intervalo de datas .

Eventos excecionais calculados

Uma data calculada é um evento excecional recorrente. Além de um mês específico e semana específica, pode selecionar Qualquer mês e Qualquer semana ou Última semana , para tornar a data calculada flexível.

Por exemplo, para agendar a segunda-feira da primeira semana de cada mês para um evento excecional, selecione as seguintes opções:

  • Mês: Qualquer mês

  • Semana do mês: Primeira semana

  • Dia da semana: Segunda-feira

Para mais informações, consulte Adicionar um evento de exceção de data calculada .

Para adicionar um intervalo de datas de evento excecional
  1. Na Apresentação do operador, no ecrã Lista de Dispositivos , toque no botão da seta

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar o dispositivo com a agenda à qual pretende adicionar o evento de exceção de intervalo de datas.

  2. No ecrã Dispositivo , toque no botão de seta Agendas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. No ecrã Agendas , toque na agenda à qual pretende adicionar o evento de exceção de intervalo de datas.

  4. No ecrã vista de agenda, toque no botão adicionar evento

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. No ecrã Adicionar evento de agenda , toque em Exceção de intervalo de datas .

  6. No ecrã Adicionar exceção de intervalo de datas , na caixa Prioridade , toque em + ou - para editar a prioridade do evento.

    Nota

    1 é a prioridade mais alta e 16 a mais baixa.

  7. Na caixa Data de início , toque no botão do calendário

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar uma data de início específica ou Agora para selecionar a data atual.

  8. Na caixa Data de fim , toque no botão do calendário

     
    action_zoom_plus_stroke
    para selecionar a data de fim especifica ou Nunca para indicar que a exceção não tem uma data de fim.

  9. Na hora de início/hora de fim e no cabeçalho da lista de valores, toque em adicionar intervalo de tempo e no botão de valor

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  10. No ecrã Editar evento de exceção , selecionar o valor do evento:

    • Para agendas analógicas, multiestado e enumeradas: na caixa Valor , toque em + ou - para especificar o valor do evento.

    • Para agendas digitais: toque em Inativo ou Ativo (Ligado ou Desligado).

  11. Selecione o tipo de intervalo temporal:

    • Toque em Todo o dia para fazer o evento durar 24 horas.

    • Nas caixas Desde e Até : toque + ou - para selecionar a hora de início e a hora de fim.

  12. Toque em OK .

    Nota

    Pode adicionar múltiplos intervalos de tempo e valores a um evento de exceção.

  13. No ecrã Adicionar exceção de intervalo de datas , toque em OK .

  14. No ecrã vista de agenda, toque em Guardar .

  • Eventos da agenda
  • Eventos excecionais
  • Prioridades dos eventos de exceção