Экран Добавление исключения одной даты предназначен для создания новых событий исключения одной даты для выбранного расписания данного устройства.
Компонент |
Описание |
Приоритет |
При помощи кнопок + и – отредактируйте приоритет события. Самый высокий приоритет равен 1, а самый низкий — 16. Более подробную информацию см. Приоритеты события исключения . |
Год |
При помощи кнопок – и + выберите определенный год от 2020 до 2100 или нажмите Любой год . |
Месяц |
При помощи кнопок – и + выберите определенный месяц от января до декабряr или нажмите Нечетные месяцы , Четные месяцы или Любой месяц . |
День месяца |
При помощи кнопок — и + выберите определенный день от 1 до 31 или нажмите Последний день , Нечетные дни , Четные дни или Любой день . |
День недели |
При помощи кнопок – и + выберите определенный день с Понедельника по Воскресенье или нажмите Любой день . |
Время начала |
Отображает время начала события. |
Время окончания |
Отображает время окончания события. |
Значение |
Отображает выбранное значение события. |
|
При нажатии открывается экран «Редактирование события исключения», предназначенный для добавления интервала времени и значения. Более подробную информацию см. Экран «Редактирование события исключения» . |
|
При нажатии открывается экран «Редактирование события исключения», предназначенный для редактирования интервала времени и значения. Более подробную информацию см. Экран «Редактирование события исключения» . |