Экран Информация о панели предназначен для отображения дополнительной информации о панели оператора.
Компонент |
Описание |
Модель |
Отображает артикул панели оператора. |
Версия платформы |
Отображает текущий номер версии платформы. |
Версия приложения |
Отображает текущий номер версии прошивки. |
MAC-адрес ETH1 |
Отображает MAC-адрес интерфейса Ethernet. |
Имя устройства BACnet |
Отображает имя устройства, заданное на экране «Настройка BACnet». Более подробную информацию см. Настройка передачи данных по сети BACnet/IP . |
Описание устройства BACnet |
Отображает описание устройства, заданное на экране «Настройка BACnet». Более подробную информацию см. Настройка передачи данных по сети BACnet/IP . |
Удалить все данные |
При нажатии произойдет удаление списка устройств, журналов и пользователей с панели оператора. Останутся только данные о версии пришивки и настройка времени. Для этой задачи необходимы права администратора. |