earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023
10/09/2024

Inicio de sesión en la aplicación móvil Commission

Inicie la aplicación móvil Commission para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los controladores BACnet/IP .

Mostrar más
action_close

La aplicación móvil Commission le permite utilizar un dispositivo móvil para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los dispositivos SpaceLogic BACnet/IP. Los dispositivos BACnet/IP incluyen controladores BACnet/IP (MP y RP), y módulos IP-IO. Las aplicación móvil Commission está disponible para móviles y tablets iOS (Apple) y Android, así como para dispositivos que utilizan Microsoft Windows 10. La aplicación móvil Commission puede conectarse a un único dispositivo BACnet/IP o a una red de dispositivos BACnet/IP en la red local.

Conexión del dispositivo

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .

Adaptador Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Para obtener más información, consulte Adaptador Bluetooth SpaceLogic .

Configuración de dispositivo

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Para obtener más información, consulte Configuración del dispositivo Controlador BACnet/IP .

Menú de configuración

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Para obtener más información, consulte Menú de configuración .

Comprobación de E/S

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Para obtener más información, consulte Vista general de la comprobación de E/S .

Equilibrado de flujo

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .

Reinicio del dispositivo

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Para obtener más información, consulte Reinicio del dispositivo .

Para iniciar sesión en la aplicación móvil Commission
  1. Descargue e instale la aplicación Commission en el dispositivo móvil o portátil con Windows 10 desde Google Play, App Store de Apple o Microsoft Store.

    Aviso

    EcoStruxure Building Commission es el nombre de la aplicación que se utiliza en las fuentes de descarga.

  2. Desde su dispositivo móvil o portátil con Windows 10, inicie la aplicación iniciando sesión con sus credenciales del extranet de Schneider Electric mientras está conectado a Internet.

    Aviso

    Una vez iniciada la sesión, la aplicación móvil puede utilizarse sin conexión a Internet de forma indefinida. No podrá iniciar sesión si el dispositivo no está conectado a Internet. Esto te evita cerrar sesión accidentalmente cuando no se tiene conexión a Internet y es compatible con aplicaciones seguras donde el dispositivo que ejecuta la aplicación no tiene permitido conectarse a Internet.

    Cuando estás conectado a Internet, se te requiere cerrar sesión y volver a iniciarla cada 90 días para renovar tu token de acceso de credenciales de usuario. Siete días antes de la finalización del período de 90 días, comenzará a recibir recordatorios para cerrar sesión y volver a iniciarla, iniciando así un nuevo período de 90 días.

    A continuación se muestra una página con el nombre del producto, EcoStruxure Building Commission. Una vez mostrada esta página aparece un mensaje que indica: Al usar este producto, usted acepta sus Condiciones de uso .

  3. Haga clic en Condiciones de Uso para ver y desplazarse por las páginas de las Condiciones de Uso

  4. Exporte esta información, si lo desea, haciendo clic en el botón ubicado en el lado derecho de la página.

    La información se exportará a un directorio de su dispositivo.

  5. Haga clic en Cerrar para salir de la página de Condiciones de uso y, a continuación, haga clic en Aceptar y continuar .

    No volverá a ver el aviso sobre las Condiciones de uso la próxima vez que inicie sesión

    A continuación, se muestra la página de inicio de sesión, que incluye el nombre del producto y la versión del software de la aplicación

  6. Haga clic en Inicio de sesión .

    El proceso de inicio de sesión se ha integrado con el sistema de gestión de identidades de Schneider Electric.

  7. En la página siguiente de EcoStruxure Building Commission , introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente , o haga clic en el botón de inicio de sesión único

     
    action_zoom_plus_stroke
    para continuar con su cuenta de Schneider Electric Exchange.

    Si no tiene una cuenta de usuario, haga clic en Registrarse aquí para registrarse como nuevo usuario y crear una cuenta.

    Una vez que haya autenticado su cuenta de usuario, se mostrará la página de Gestión de Consentimientos y se le pedirá que Personalice su experiencia .

  8. Le pedimos que seleccione la opción de permitir que Schneider Electric utilice los datos de su caso de uso real para mejorar la aplicación móvil en el futuro.

    Aviso

    Si decide otorgar su consentimiento, puede cambiar la configuración de permisos en cualquier momento accediendo a la página de Gestión de Consentimientos desde el menú Más. Para obtener más información, consulte Acceso y utilización del menú More (Más) .

  9. Haga clic en el botón

     
    action_zoom_plus_stroke
    para activar esta opción y enviar eventos analíticos basados en sus acciones dentro de la aplicación.

    Si hace clic para desactivar esta opción, no se enviarán datos analíticos

  10. Haga clic en Cerrar para salir y abrir la página que ya conoce, Conectar .

Cuando inicie la aplicación móvil Commission desde su dispositivo móvil, accederá inmediatamente a la página de Conectar No tendrá que realizar el proceso de autenticación de usuario a menos que cierre sesión.

  • Commission Mobile Application
  • Acceso y utilización del menú More (Más)