earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-V
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2023, 2024
18/04/2024

EasyLogic RP-V

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5C-M
Figure : RP-V-5C-M

Introduction

EasyLogic™ RP-V-5C-M est un régulateur de terrain BACnet MS/TP, entièrement programmable, dédié aux applications de VAV. La solution RP-V est constituée d'un régulateur, d'un actionneur de registre et d'un capteur de débit d'air, le tout combiné dans un boîtier compact. Le RP-V peut être utilisé en tant que régulateur de terrain autonome ou dans le cadre d’une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise Server comme serveur parent.

Le RP-V a les caractéristiques suivantes :

  • Prise en charge native BACnet MS/TP

  • Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement

  • Capteur de débit d'air étalonné en usine

  • Points d’E/S configurables

  • Source d'alimentation isolée intégrée

  • Surveillance avancée

  • Port RS-485 configurable

  • Bus de capteur pour capteurs ambiants SpaceLogic

  • Capteurs ambiants EasyLogic

  • Sous-réseau Modbus RTU

  • Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS

  • Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces

Prise en charge native BACnet MS/TP

The EasyLogic range of RP and MP controllers and RP-IO I/O modules natively communicate with automation servers and field devices using the BACnet MS/TP protocol.

The RS-485 port with 3-pole screw terminal block is used for connection to the BACnet MS/TP network.

The other RS-485 port (Com A), with RJ45 interface, can be configured to support either sensor bus or Modbus network. For more information, see section “Configurable RS-485 port”.

Points d'E/S

Le régulateur RP-V-5C-M comprend un nombre de points d'E/S et un mélange polyvalent de types de points d'E/S qui correspondent à diverses applications VAV. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu’entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.

Table : I/O Point Types

I/O Point Types

RP-V-5C-M

Universal I/O

Type Ub

2

Solid-state relay outputs

(MOSFET)

3

Table : Configurations by I/O Point Types

Configurations

Universal I/O

Type Ub

Solid-state Relay Outputs

(MOSFET)

Digital inputs

yes

-

Counter inputs

yes

-

Supervised inputs

yes

-

Voltage inputs

(0 to 10 VDC)

yes

-

Current inputs

(0 to 20 mA)

yes

-

Temperature inputs

yes

-

Resistive inputs

yes

-

Voltage outputs

(0 to 10 VDC)

yes

-

Digital outputs

-

yes

Digital pulsed outputs

-

yes

PWM outputs

-

yes

Tristate outputs

-

yes

Tristate pulsed outputs

-

yes

Entrées/Sorties universelles

The universal inputs/outputs are ideal for any mix of temperature, pressure, flow, status points, and similar point types in a building control system.

As counter inputs, the universal inputs/outputs are commonly used in energy metering applications. As supervised inputs, they are used for security applications where it is critical to know whether or not a wire has been cut or shorted. These events provide a separate indication of alarms and events in the system.

For all analog inputs, maximum and minimum levels can be defined to automatically detect over-range and under-range values.

The universal inputs/outputs are capable of supporting analog outputs of type voltage outputs. Therefore, the universal inputs/outputs support a wide range of devices, such as actuators.

Only devices with safe extra low voltage equipment (SELV/PELV) inputs/outputs should be connected to the universal inputs/outputs.

Sorties relais à semi-conducteurs

The solid-state relay (SSR) outputs can be used in many applications to switch 24 VAC or 24 VDC on or off for external loads such as actuators, relays, or indicators. SSRs are silent and are not adversely affected by relay contact wear.

Extension des E/S

For applications that require more I/O resources, the EasyLogic RP-IO modules provide a versatile mix of I/O points for any application. For more information, see the EasyLogic RP-IO Specification Sheet.

Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement

L'actionneur de registre intégré permet l'installation simple du RP-V directement sur la tige du registre. Cela signifie que le moteur de registre n'a plus besoin d'être installé, câblé et positionné séparément. L'actionneur RP-V affiche le même système mécanique qu'un grand nombre des modèles de contrôleurs VAV de Schneider Electric des gammes de produits Andover Continuum, TAC Vista et TAC I/NET, ainsi que la série TAC I/A. Le signal de positionnement émis par l'actionneur permet de déterminer la position exacte du registre. L'actionneur est également doté d'un bouton-poussoir permettant le positionnement manuel du registre lors de la mise en service.

Capteur de débit d'air étalonné en usine

The factory-calibrated air flow sensor uses a micro-flow channel integrated with the sensor chip that requires only a small air flow from the velocity probe. The sensor requires no maintenance and a minimum of field adjustments.

Source d'alimentation isolée intégrée

The RP-V controller has a built-in power supply designed to accommodate 24 VAC input power. The AC power input (L and N) is galvanically isolated from the electronics. This minimizes the risk of damage due to earth currents and permits the input power to be wired without concern for AC polarity matching. With the isolated AC power input, you can use a central transformer for many RP-Vs, instead of one transformer for each RP-V, to reduce installation costs.

Surveillance avancée

The RP and MP controllers support local trends, schedules, and alarms, enabling local operation when the controller is offline or used in standalone applications.

The battery-free power backup of the memory helps prevent data loss and allows seamless and quick recovery after a power disruption.

In WorkStation, you update the firmware of multiple RP and MP controllers at the same time and with minimum down time. The EcoStruxure BMS server keeps track of the installed firmware to support backup, restore, and replacement of the controllers and sensors. The server can host controllers of different firmware versions.

Port RS-485 configurable

Le régulateur RP-V-5C-M est doté d'un port RS-485 configurable (Com A) qui peut être configuré pour la prise en charge de deux types de réseaux différents :

  • Bus de capteur

  • Réseau ModBus

The controller can host one of the network types.

Bus de capteur pour capteurs ambiants SpaceLogic

The RP and MP controllers provide an interface designed for the SpaceLogic Sensor family of living space sensors. The SpaceLogic Sensor devices offer an efficient way to sense the temperature, humidity, CO 2 , and occupancy in a room. The SpaceLogic Sensor devices are available with different combinations of sensor types and various covers and user interface options, such as touchscreen, setpoint and override buttons, and blank covers.

 
action_zoom_plus_stroke Dispositifs de capteur SpaceLogic
Figure : Dispositifs de capteur SpaceLogic

The RP controller sensor bus provides both power and communications for up to four sensors that are daisy-chained using standard Cat 5 (or higher) cables. This maximum number of sensors that can be connected to a controller is regardless of the sensor model and the combination of cover and sensor base type:

  • Blank covers: Up to four sensors of any combination of sensor base types

  • 3-button and touchscreen covers: Up to four sensors of any combination of sensor base types

  • SpaceLogic LCD temperature sensors: Up to four sensors are supported

The maximum total length of the sensor bus is 61 m (200 ft). For more information, see the SpaceLogic Sensors - SXWS Sensors for MP and RP IP Controllers - Specification Sheet.

Capteurs ambiants EasyLogic

The EasyLogic Sensor provides a cost-effective solution to measure, control, and communicate the temperature. The sensors are connected to analog inputs of the RP or MP controller. The EasyLogic Sensor is available in two models with different user interfaces, a blank cover or an LCD display with buttons for setpoint control. For more information, see the EasyLogic Sensors - Temperature Sensors – Analog - Specification Sheet.

 
action_zoom_plus_stroke Dispositifs de capteur EasyLogic
Figure : Dispositifs de capteur EasyLogic

Sous-réseau Modbus RTU

The RP controller Modbus network allows standard Modbus devices to be connected to the controller.

The Modbus RTU protocol is used for the communication. The RP controller acts as the Modbus client and the connected devices act as servers.

For connection to Modbus devices, it is recommended to use the non-isolated RS-485 adapter to provide screw termination. The adapter converts an RS-485 RJ45 interface to screw terminals. The adapter can be ordered from Schneider Electric. For more information, see the RS-485 Adapters Specification Sheet.

To connect the adapter, it is recommended that you use a Cat 5 (or higher) UTP cable with eight conductors and RJ45 connectors. The cable should be rated for the target environment and have a maximum length of 0.3 m (12 in.). The cable is not included and needs to be purchased separately.

The maximum number of Modbus devices that can be connected to an RP controller depends on the type of Modbus device and the number of Modbus registers.

The EasyLogic RP controller Modbus network supports up to 10 connected Modbus devices with the following restrictions:

  • Maximum of 250 Modbus registers per network

64-bit Modbus registers are supported, which can be used in energy metering.

Types de dispositifs Modbus

Modbus device types are pre-configured Modbus applications for quick and easy Modbus device integration in EcoStruxure Building Operation solutions. For information on the Modbus devices supported using Modbus device types, see the document EcoStruxure Building - Modbus Device Integration - Supported Device Brochure.

Application mobile Commission

L’application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site, la mise en service des régulateurs RP et MP et l'équilibrage du flux d'air des unités VAV. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.

The mobile application is designed for use with Android, Apple (iOS), and Microsoft Windows 10 and Windows 11 devices. For more information, see the EcoStruxure Building Commission Specification Sheet.

 
action_zoom_plus_stroke Application mobile Commission
Figure : Application mobile Commission

Using the Commission mobile application, you can connect to an RP controller. To connect to the RP controller, you use the SpaceLogic Bluetooth Adapter connected to a SpaceLogic Sensor.

Configuration du périphérique

With the Commission mobile application, you can easily discover RP controllers on the BACnet network. You can change the configuration of each controller, including the BACnet network settings, location, and parent server. To save engineering time, you can save common device settings and then reuse them for controllers of the same model.

Déploiement sur site et contrôle des E/S

The Commission mobile application does not require an EcoStruxure BMS server or a network infrastructure to be in place. You can use the mobile application to load the controller application directly into the local controller and deploy the controller. The controller application can be created offline using Project Configuration Tool or WorkStation. You can also perform an I/O checkout to verify that the controller's I/O points are configured, wired, and operating correctly.

Équilibrage du flux d'air

L'application mobile Commission vous permet de procéder à l'équilibrage des débits d'air des unités VAV contrôlées par les modèles RP-V. On vous guide de façon automatique tout au long du processus. Une fois l'équilibrage du flux d'air effectué, vous pouvez générer un rapport au format HTML, pour une ou plusieurs unités VAV. Les paramètres d'équilibrage associés à chaque RP-V sont enregistrés dans le serveur parent. Le régulateur est ainsi plus facile à remplacer, en cas de besoin.

Support logiciel EcoStruxure Building Operation complet

The power of the RP and MP controllers is fully realized when it is part of an EcoStruxure BMS, which provides the following benefits:

  • WorkStation/WebStation interface

  • Script and Function Block programming options

  • Device discovery

  • Engineering efficiency

Interface WorkStation/WebStation

WorkStation and WebStation provide a consistent user experience regardless of which EcoStruxure BMS server the user is logged on to. The user can log on to the parent EcoStruxure BMS server to engineer, commission, supervise, and monitor the RP or MP controller and its I/O as well as its attached SpaceLogic Sensor devices. For more information, see the WorkStation and WebStation specification sheets.

Modes de programmation Script et Bloc fonction

The fully programmable RP and MP controller models have both Script and Function Block programming options. Existing programs can easily be reused between the EcoStruxure BMS server and the controller.

Recherche d’équipements

The enhanced Device Discovery in WorkStation enables you to easily identify RP and MP controllers on a BACnet network and to associate the controllers with their parent server.

Efficacité en ingénierie

The engineering and maintenance of RP and MP controllers can be done very efficiently using the EcoStruxure Building Operation reusability features. With these features, you can create library items (Custom Types) for a complete controller application that contains programs and all necessary objects such as trends, alarms, and schedules. The controller application in the Custom Types library is reusable across all controllers of the same model. You can use the controller application as a base for creating new controllers intended for similar applications. You can then edit the controller application, and the changes are automatically replicated to all controllers, while each controller keeps its local values.

WorkStation supports both online and offline engineering of RP and MP controllers. You can make the configuration changes online or use database mode to make the changes offline. In database mode, the changes are saved to the EcoStruxure Building Operation database so that you can apply the changes to the controllers later.

Project Configuration Tool enables you to perform all the engineering off site, without the need for physical hardware, which minimizes the time you need to spend on site. You can run the EcoStruxure BMS servers virtually and engineer the RP and MP controllers before you deploy your server and controller applications to the servers and controllers on site. For more information, see the Project Configuration Tool specification sheet.

Table : Références pour EasyLogic RP-V

Produit

Référence

RP-V-5C-M
SXWRPV5CM10001

Table : Références des accessoires RP-V

Produit

Référence

Adapter for damper shaft diameter 9.5 mm (0.375 inch)
AM-135

In-line air filter

01-2100-272

Non-isolated RS-485 adapter
SXWNISORS48510001
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

For more information on part numbers for Network Connectivity Accessories, see the Pour plus d'informations, voir Product Selection Guide - EcoStruxure Building ..

Spécifications

AC input
Type
Isolated Class 2 input
Nominal voltage
24 VAC
Operating voltage range
+/-15 %
Frequency
50/60 Hz
Maximum power consumption
11 VA

Base Load Including All I/O

SpaceLogic Sensors on Sensor Bus

Total

6.4 VA

4.6 VA a

11 VA

Power input protection
MOV suppression and internal fuse
Environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Maximum humidity
95 % RH non-condensing
Material
Plastic flame rating
UL94 V-0
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
168 W x 201 H x 65 D mm (6.6 W x 7.9 H x 2.6 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
0.972 kg (2.143 lb)
Installation
Over the damper shaft
Terminal blocks
Power and I/O: Fixed
  
BACnet MS/TP communications: Removable
Compatibility
EcoStruxure BMS server communication
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
Modbus 64-bit register support
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
Agency compliances
Emission
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
Immunity
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Safety standards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed a
Fire performance in air-handling spaces a
UL 2043
Communication ports
RS-485 port Com A
24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45)
  
Transient voltage suppressors on communication and power signals
RS-485 port Com B
RS-485 (3-pole screw terminal block)
  
Transient voltage suppressors on communication signals
RS-485 transceiver characteristics
Transceiver type
Failsafe
  
Non-isolated
External biasing
None required
Total Unit Load (UL) per device
Maximum 0.5 UL
Communications
BACnet
BACnet MS/TP, maximum bus length: 1200 m (4000 ft), maximum baud rate: 76800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
CPU
Frequency
500 MHz
Type
ARM Cortex-A7 single-core
Internal SRAM
6 MB
NOR flash memory
32 MB
Memory backup
128 kB a , FRAM, non-volatile
Damper actuator
Torque rating
10 Nm (88.5 lbf.in)
Stroke
0° to 90°, fully adjustable
Timing
Approximately 2 seconds/degree at 60 Hz and 2.4 seconds/degree at 50 Hz
Position indication
Visual indication
Damper position feedback
Yes
Manual override
Push-button clutch release
Damper shaft diameter
12.7 mm (0.5 inch) or 9.5 mm (0.375 inch)
  
Adapter kit AM-135 is required for 9.5 mm (0.375 inch) diameter shafts.
Damper shaft minimum length (from VAV box)
22.2 mm (0.875 inch)
Air flow sensor
Range
0 to 249 Pa (0 to 1 inH 2 O)
Resolution
0.0167 Pa (0.000067 inH 2 O)
Accuracy
±5% of reading (typical) at 25°C (77°F)
Universal inputs/outputs
Channels
2 Ub, Ub1 to Ub2
Absolute maximum ratings
-0.5 to +24 VDC
A/D converter resolution
16 bits
Universal input/output protection
Transient voltage suppressor on each universal input/output
Digital inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
150 ms
Counter inputs
Range
Dry contact switch closure or open collector/open drain, 24 VDC, typical wetting current 2.4 mA
Minimum pulse width
20 ms
Maximum frequency
25 Hz
Supervised inputs
5 V circuit, 1 or 2 resistors
Monitored switch combinations
Series only, parallel only, and series and parallel
Resistor range
1 to 10 kohm
For a 2-resistor configuration, each resistor must have the same value +/- 5 %
Voltage inputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-(7 mV + 0.2 % of reading)
Resolution
1.0 mV
Impedance
1 Mohm
Current inputs
Range
0 to 20 mA
Accuracy
+/-(0.01 mA + 0.4 % of reading)
Resolution
1 μA
Impedance
47 ohm
Resistive inputs
10 ohm to 10 kohm accuracy
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistance in ohm
10 kohm to 60 kohm accuracy
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistance in ohm
Temperature inputs (thermistors)
Range
-50 to +150 °C (-58 to +302 °F)
Supported thermistors
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD w/ 11k shunt)
Linearized 10 kohm
Satchwell D?T
Linearized 10 kohm
Johnson Controls
2.2 kohm
Xenta
1.8 kohm
Balco
1 kohm
Measurement accuracy
20 kohm
-50 to -30 °C: +/-1.5 °C (-58 to -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.5 °C (-22 to +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
10 kohm, 2.2 kohm, and 1.8 kohm
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 to -22 °F: +/-1.35 °F)
  
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 to +212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
Linearized 10 kohm
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 to -22 °F: +/-3.6 °F)
  
-30 to 0 °C: +/-0.75 °C (-22 to +32 °F: +/-1.35 °F)
  
0 to 100 °C: +/-0.2 °C (32 to 212 °F: +/-0.4 °F)
  
100 to 150 °C: +/-0.5 °C (212 to 302 °F: +/-0.9 °F)
1 kohm
-50 to +150 °C: +/-1.0 °C (-58 to +302° F: +/-1.8 °F)
Voltage outputs
Range
0 to 10 VDC
Accuracy
+/-60 mV
Resolution
10 mV
Minimum load resistance
2.4 kohm
Source current
+4.2 mA
Sink current
-1 mA (0 to 0.4 VDC)
  
-4.2 mA (0.4 to 10 VDC)
Solid-state relay outputs, DO
Channels
3, DO1 to DO3
Output rating
Maximum 1.5 A load per output
  
Maximum 3 A total load for the 3 outputs
AC voltage range
Maximum 30 VAC
DC voltage range
Maximum 30 VDC
Commons
COM for DO1, DO2, and DO3
When the SSR outputs are used to switch AC, the common terminals can be connected to 0 to 30 VAC. When the SSR outputs are used to switch DC, the common terminals can be connected to -30 VDC to +30 VDC.
Common voltage range (AC)
0 to 30 VAC
Common voltage range (DC)
-30 to +30 VDC
Minimum pulse width
100 ms
Solid-state relay output protection
Transient voltage suppressor across each solid-state relay (SSR) output

Connexions

For more information on wiring, see Hardware Reference Guide.

 
action_zoom_plus_stroke RP-V-5C-M
Figure : RP-V-5C-M

Table : Part Numbers for EasyLogic Sensor Devices, Combination Models

Product

Housing

Part number

Complete EasyLogic Sensor a model with temperature sensor, buttons for setpoint control, and LCD display cover

Medium matte white

SLEASLXXB

Complete EasyLogic Sensor a model with resistive temperature sensor (10 kohm type 3 thermistor) and blank cover

Medium matte white

SLEASXXXB

  1. The EasyLogic Sensor is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The model with buttons for setpoint control and LCD display (SLEASLXXB) requires two analog inputs (voltage inputs). The model with blank cover (SLEASXXXB) requires one analog input (temperature input).

Table : Part Numbers for SpaceLogic Sensor Devices, Sensor Bases

Product

Part number

Sensor base with temperature sensor

SXWSBTXXXSXX

Sensor base with temperature and humidity sensors

SXWSBTHXXSXX

Sensor base with temperature and CO 2 sensors

SXWSBTXCXSXX

Sensor base with temperature, humidity, and CO 2 sensors

SXWSBTHCXSXX

Table : Part Numbers for SpaceLogic Sensor Devices, Covers

Product

Housing

Part number

Blank cover

Medium matte white

SXWSCBXSELXX

Blank cover

Optimum glass white

SXWSCBXSELXW

Blank cover

Optimum glass black

SXWSCBXSELXB

Blank cover with occupancy sensor

Medium matte white

SXWSCBPSELXX

Blank cover with occupancy sensor

Optimum glass white

SXWSCBPSELXW

Blank cover with occupancy sensor

Optimum glass black

SXWSCBPSELXB

3-button cover

Medium matte white

SXWSC3XSELXX

3-button cover

Optimum glass white

SXWSC3XSELXW

3-button cover

Optimum glass black

SXWSC3XSELXB

3-button cover with occupancy sensor

Medium matte white

SXWSC3PSELXX

3-button cover with occupancy sensor

Optimum glass white

SXWSC3PSELXW

3-button cover with occupancy sensor

Optimum glass black

SXWSC3PSELXB

Touchscreen display cover

Medium matte white

SXWSCDXSELXX

Touchscreen display cover

Optimum glass white

SXWSCDXSELXW

Touchscreen display cover

Optimum glass black

SXWSCDXSELXB

Touchscreen display cover with occupancy sensor

Medium matte white

SXWSCDPSELXX

Touchscreen display cover with occupancy sensor

Optimum glass white

SXWSCDPSELXW

Touchscreen display cover with occupancy sensor

Optimum glass black

SXWSCDPSELXB

Table : Part Numbers for SpaceLogic Sensor Devices, Combination Models

Product

Housing

Part number

Complete SpaceLogic Sensor model with temperature sensor, buttons for override and setpoint control, and LCD display cover

Medium matte white

SXWSATXXXSLX

Complete SpaceLogic Sensor model with temperature sensor, buttons for override and setpoint control, and LCD display cover

Optimum glass white

SXWSATXXXSLW

Complete SpaceLogic Sensor model with temperature sensor, buttons for override and setpoint control, and LCD display cover

Optimum glass black

SXWSATXXXSLB

Complete non-communicating a SpaceLogic Sensor model with resistive temperature sensor (10 kohm type 3 thermistor) and blank cover

Medium matte white

SLASXXX

Complete non-communicating a SpaceLogic Sensor model with resistive temperature sensor (10 kohm type 3 thermistor) and blank cover

Optimum glass white

SLAWXXX

Complete non-communicating a SpaceLogic Sensor model with resistive temperature sensor (10 kohm type 3 thermistor) and blank cover

Optimum glass black

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • Commission
  • Project Configuration Tool – Version 2
  • EasyLogic RP-IO