作为可扩展的 EcoStruxure 楼宇管理系统 (BMS) 的一部分,Edge Server 提供关键功能,如控制逻辑、趋势记录和报警监控,并支持与基于 IP 的现场总线的通信和连接。EcoStruxure BMS 的分布智能有助于确保针对所检测到故障的容错能力并为 WorkStation 和 WebStation 提供功能齐全的用户界面。
边缘服务器在 EcoStruxure BMS 中的作用与自动化服务器(如 SpaceLogic AS-P)相同,但它是仅使用现代部署和编排技术的软件。
边缘服务器是一个强大的软件组件,适用于喜欢使用容器技术托管软件应用程序的客户。在具有基于 IP 的现场控制器的小型安装中,边缘服务器充当独立服务器。在中型和大型安装中,功能分布在多个边缘服务器实例上,这些实例通过 TCP/IP 与作为操作技术 (OT) 协调器的企业服务器进行通信。
边缘服务器具有以下功能:
通信枢纽
容器
通过强大的系统实现的身份验证和权限
WorkStation/WebStation 界面
原生 BTL 认证 BACnet 支持
BACnet/SC 节点、集线器或路由器
原生 Modbus 支持
基于 Web Services 支持的开放标准
EcoStruxure Web Services 支持
MQTT IoT 协议支持
外部日志存储选项
报告
文本和基于图形的编程工具
I/O 扩展选项
基于 TCP/IP 通信协议套件的 IT 友好网络
TLS 支持
边缘服务器可从其位置上方和下方协调流量,直接交付数据给您或现场的其他服务器。边缘服务器可运行多个控制程序,管理报警和用户,处理日程安排和记录,并使用多个协议进行通信。鉴于此,大部分的系统功能自主并持续作为一个整体来运行,即便通信中断或个别 EcoStruxure BMS 服务器或设备离线。
边缘服务器可以被视为 SpaceLogic as-P 的纯软件版本,能够实现非常快速、更安全的部署、高级别的恢复能力和超快的灾难恢复。边缘服务器可以部署在支持 Linux 容器的操作系统上,也可以部署在大型安装中,还可以使用 Kubernetes 等编排基础设施。
EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供高标准验证。通过内置用户帐户管理系统进行身份验证,如果与 Enterprise Server 一起使用,则通过 Windows Active Directory 或 SAML 2.0 身份提供程序进行身份验证。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。
经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可以直接登录到边缘服务器,以设计、调试、监督和监控服务器以及服务器托管的基于 IP 的现场总线控制器。更多信息参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
EcoStruxure BMS 的基础之一是支持开放标准。边缘服务器可以与两种最流行的建筑标准进行本地通信:BACnet(包括 BACnet/SC)和 Modbus。
边缘服务器可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。边缘服务器被 BTL 列为 BACnet 楼宇控制器 (B-BC),是最先进的 BACnet 设备配置文件。该功能提供访问施耐德电气和其他供应商提供的各种 BACnet 设备的能力。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。边缘服务器还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 子网的 BACnet 系统。
边缘服务器支持 BACnet/SC 应用程序作为 BACnet/SC 节点、集线器和路由器。这允许边缘服务器位于 BACnet/SC 网络中,并支持将 BACnet/IP 与 BACnet/SC 网络连接的应用程序。BACnet/SC 的一个主要优点是,它允许通过专用和公共网络在 BACnet/SC 设备之间更安全地传输 BACnet 流量和信息,而无需 BBMD、VLAN和 VPN,因为 BACnet/SSC 协议使用 WebSocket 技术和 TLS 1.3 加密。此外,BACnet/SC 使用证书管理来帮助确保只有那些被授权可位于 BACnet/SSC 网络上的设备才能在该网络上运行。
边缘服务器本机集成了 Modbus TCP 客户端和服务器配置。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。
边缘服务器支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。
EcoStruxure Web Services 是 Schneider Electric 的 Web 服务标准,受 EcoStruxure BMS 服务器原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在 Schneider Electric 还是其他授权系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。登录 EcoStruxure Web Services 系统需要使用用户名和密码。
Enterprise Server 和自动化服务器支持 MQTT 作为向其他系统发布数据和从其他系统接收更新的选项。MQTT 是一种消息传输协议,其占地面积小、带宽利用率低且简单,是 M2M 和 IoT 通信的理想选择。MQTT 功能支持与任何 MQTT 代理进行通信,例如 Amazon、Microsoft、Google 或 IBM。
EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在外部数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。外部日志存储中的数据原生地可供 EcoStruxure Building Operation 客户端内置查看器和内置报告功能的查看器使用。
您可以使用强大的日志处理器功能自定义处理趋势数据,以便在图表、仪表板中查看和在报告中包括。日志处理器支持对一个或多个趋势日志和点值进行高级计算。
高级计算示例:
能源使用标准化
虚拟子表和概览
计算平均动能温度
单位转换
自定义周期的平均值、最大值和最小值
日志处理器的输出可以保存在数据库中,包括外部日志存储或根据需要自动计算。
从 EcoStruxure Building Operation 5.0.3 及更高版本开始,所选趋势日志和事件日志可以直接发送到 AVEVA PI System,而无需中间存储或专用 PI System 连接器。
EcoStruxure BMS 服务器提供内置基本报告功能,可以交付任何文本格式和 XLSX 格式的报告,不依赖于其他外部软件。XLSX 格式的报告可以通过使用公式、条件格式、图表和迷你图等高级功能来完善。
报告可以在预定时间、警报事件或其他自定义条件下生成,您可以通过电子邮件发送输出,也可以将输出写入文件。
对需要远程 I/O 资源的应用程序,SpaceLogic IP-IO 模块为任何应用提供通用的 I/O 点混合。有关更多信息,请参阅 SpaceLogic IP-IO 规格表。
行业特有的 EcoStruxure BMS 服务器拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性有助于确保为应用选择适合的编程方法。
EcoStruxure BMS 服务器使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理更安全。
IP 寻址
TCP 通信
DNS,用于简捷地查找地址
HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控
SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息
SNMP,用于网络监测和指定网络管理工具中的应用程序报警接收
WebSocket Secure (WSS) 和 TLS 1.3 加密(BACnet/SC 应用程序)
客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间以及 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。
通信 | |
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
BACnet/SC,端口可配置,无默认端口
|
|
BACnet 设置文件
|
BACnet 楼宇控制器 (B-BC)
|
BACnet 认证
|
BTL 认证(BTL 列名
a
、WSPCert)
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |
Modbus
|
Modbus TCP,客户端或服务器
|
TCP
|
二进制,端口固定,4444
|
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
HTTPS
|
加密支持 TLS 1.3、1.2、1.1
a
和 1.0
a
,端口可配置,默认 443
|
a) 默认情况下禁用。 | |
WSS
a
|
加密支持 TLS 1.3,端口可配置
|
a) BACnet/SC 应用程序 | |
SMTP
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
|
SMTPS
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
|
SNMP
|
版本 3
|
利用轮询和自陷进行网络监测
|
|
利用自陷进行应用程序报警分布
|
|
物料号 | |
在以下描述中,连接产品是直接连接到由边缘服务器驱动的 BACnet/IP 或 Modbus TCP 网络的通信设备。连接到 RP 或 MP 控制器的设备不是连接产品。 | |
边缘服务器 – 独立软件
|
|
支持 10 个连接产品和 Modbus TCP。
|
SXWSWEBU0000SA
|
边缘服务器 – 标准软件
|
|
支持 25 种连接产品、Modbus TCP 和 Enterprise Server 通信。
|
SXWSWEBU0000SD
|
边缘服务器 – 增强的软件
|
|
支持 100 种连接产品、Modbus TCP 和 Enterprise Server 通信。
|
SXWSWEBU0000EN
|
边缘服务器 – 完整软件
|
|
支持 300 种连接产品、Modbus TCP 和 Enterprise Server 通信。
|
SXWSWEBU0000FU
|
边缘服务器许可证升级 – 独立到标准
|
|
从 10 个已连接产品升级到 25 个,并添加 Enterprise Server通 信。
|
SXWSWEUP00SASD
|
边缘服务器许可证升级 – 独立到增强
|
|
从 10 个已连接产品升级到 100 个,并添加 Enterprise Server通 信。
|
SXWSWEUP00SAEN
|
边缘服务器许可证升级 – 独立到完全
|
|
从 10 个已连接产品升级到 300 个,并添加 Enterprise Server通 信。
|
SXWSWEUP00SAFU
|
边缘服务器许可证升级 – 标准到增强
|
|
从 25 个连接产品升级到 100 个连接产品。
|
SXWSWEUP00SDEN
|
边缘服务器许可证升级 – 标准到完全
|
|
从 25 个连接产品升级到 300 个连接产品。
|
SXWSWEUP00SDFU
|
边缘服务器许可证升级 – 增强到完全
|
|
从 100 个连接产品升级到 300 个连接产品。
|
SXWSWEUP00ENFU
|
附加选项 | |
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
仅用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
服务和消耗,加历史趋势日志数据,用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWSNMPX0001
|
EcoStruxure Building Operation SmartDriver 选项
|
|
用于一个 AS-P 服务器、Edge Server 或 Enterprise Server
|
SXWSWSDRVX0001
|
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWDASHX0001
|
SW-ASDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBXS001
|
EcoStruxure 构建操作,Microsoft SQL Server 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBMS001
|
EcoStruxure Building Operation,AVEVA PI System 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBPI001
|
SW-ASMQTT-1,MQTT 选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWMQTTXRW01
|
硬件要求 | |
处理器频率
|
1 GHz
|
处理器架构
|
AMD64 或 x86-64
|
处理器核心
|
2
|
内存
|
1 GB
|
存储容量
|
4 GB
|
软件设备 | |
操作系统
|
Linux x86-64 上符合 OCI 的容器运行时
|
已对 Ubuntu 20.04 和 22.04 进行了质量保证测试,并为其提供了支持,Docker Engine 版本为 20.10.00。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。产品支持服务可能要求在经过测试和支持的环境中再现潜在问题,以获得全面支持。 | |
外部日志存储 PostgreSQL 选项
|
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
|
与 TimescaleDB 版本兼容的 PostgreSQL 版本
|
|
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012、2016 和 2019 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 | |
外部日志存储 Microsoft SQL 选项
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 及更高版本
|
支持以下 Microsoft SQL Server 版本:Enterprise、Standard 和 Express。 | |
外部日志存储 AVEVA PI System 选项
|
PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库
|
Schneider Electric 已使用安装在 Windows Server 2019 上的 PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库进行了质量保证测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 |