earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
5
规格

规格


产品: AS-P Smoke Control, AS-P
功能: 工程, 硬件, 烟气控制
产品版本: 2023
2023/7/3
请点击查看尚未翻译的更新版本

SpaceLogic AS-P

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke AS-P 服务器
图: AS-P 服务器

简介

EcoStruxure BMS 的核心是自动化服务器,例如 SpaceLogic™ AS-P 服务器。AS-P 服务器执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测,并支持与 I/O 和现场总线的通信和连接。EcoStruxure BMS 的分布智能有助于确保针对所检测到故障的容错能力并为 WorkStation 和 WebStation 提供功能齐全的用户界面。

特点

AS-P 服务器是一台强大的设备,可充当独立服务器,还可控制中央 IO 模块和监视器并管理现场总线设备。在小型安装中,嵌入式 AS-P 服务器可充当独立服务器,与它的中央 IO 模块一起安装在一个小面积内。在中型和大型安装中,功能被分配到通过 TCP/IP 通信的多台自动化服务器上。

AS-P 服务器具有以下功能:

  • 通信枢纽

  • 多种连接选项

  • Zigbee 无线网络支持

  • 通过强大的系统实现的身份验证和权限

  • WorkStation/WebStation 界面

  • 原生 BTL 认证 BACnet 支持

  • BACnet/SC 节点、集线器或路由器

  • 原生 LonWorks 支持

  • 原生 Modbus 支持

  • 补充楼宇协议支持

  • 基于 Web Services 支持的开放标准

  • EcoStruxure Web Services 支持

  • MQTT IoT 协议支持

  • 外部日志存储选项

  • 报告

  • 可扩展的自定义配置

  • I/O 扩展选项

  • 文本和基于图形的编程工具

  • eMMC 内存用于数据和备份

  • 基于 TCP/IP 通信协议套件的 IT 友好网络

  • TLS 支持

  • 专利两片式设计

  • 自动寻址

  • 简单的 DIN 导轨安装

  • 安全启动

通信枢纽

AS-P 服务器可从其位置上方和下方协调流量,直接交付数据给您或现场的其他服务器。AS-P 服务器可运行多个控制程序,管理本地 I/O、报警和用户,处理日程安排和记录,并使用多个协议进行通信。鉴于此,大部分的系统功能自主并持续作为一个整体来运行,即便通信中断或个别 EcoStruxure BMS 服务器或设备离线。

多种连接选项

AS-P 服务器有多个端口,它可以与各种协议、设备和服务器通信。

AS-P 服务器有下列端口:

  • 两个 10/100 以太网端口

  • 两个 RS-485 端口

  • 一个 LonWorks TP/FT 端口(在产品名称中带有“NL”的 AS-P 服务器型号上不可用)

  • 一个内置 I/O 总线端口

  • 一个 USB 设备端口

  • 一个 USB 主机端口

第一个以太网端口由站点网络专用。第二个以太网端口完全可配置。第二个端口可进行配置以扩展站点网络,以便于连接各种设备和客户端。另一种方案是将第二个端口配置为独立网络,这意味着该端口可作为独立网络的主机。这种双网络的端口配置要求使用硬件版本 0.62 或更高版本。如果不使用第二个端口,可将其禁用。

USB 设备端口允许您使用 Device Administrator 升级 AS-P 服务器并与其交互。

借助 USB 以太网适配器,您可将笔记本电脑连接至 USB 主机端口并运行 Device Administrator、WorkStation 和 WebStation 来对 AS-P 服务器进行升级、配置和访问。USB 主机端口也可用于为 Wireless Adapter - Advanced 提供电源和通信。

Zigbee 无线网络支持

通过无线适配器 - 高级连接到主机 USB 端口,可以为自动化服务器启用 Zigbee TM 无线连接。自动化服务器可以通过 Zigbee 无线网络扩展其点数,为您的应用带来灵活性。配备适配器的自动化服务器是符合 Zigbee 3. 0 的 Zigbee 认证产品。有关适配器和支持的无线设备的更多信息,请参阅无线适配器-高级规格表。

验证和权限

EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供高标准验证。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。

WorkStation/WebStation 界面

经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可以直接登录 AS-P 服务器,以设计、调试、监督和监控 AS-P 服务器及其连接的中央 IO 模块和现场总线设备。更多信息参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

开放楼宇协议支持

EcoStruxure BMS 的基础之一是支持开放标准。AS-P 服务器原生可与三个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet(包括 BACnet/SC)、LonWorks 和 Modbus。

原生 BTL 认证 BACnet 支持

AS-P 服务器可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。AS-P 服务器是 BTL 认证的 BACnet 楼宇控制器 (B-BC),是最为高级的 BACnet 设备设置文件。该功能提供访问施耐德电气和其他供应商提供的各种 BACnet 设备的能力。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。AS-P 服务器还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 子网的 BACnet 系统。

BACnet/SC (Secure Connect) 支持

Enterprise Server 和自动化服务器支持 BACnet/SC 应用程序作为 BACnet/SC 节点、集线器*和路由器。这允许企业服务器和自动化服务器位于 BACnet/SC 网络中,并支持将 BACnet/IP 或 MS/TP 网络与 BACnet/SC 网络连接的应用程序。BACnet/SC 的一个主要优点是,它允许通过专用和公共网络在 BACnet/SC 设备之间更安全地传输 BACnet 流量和信息,而无需 BBMD、VLAN和 VPN,因为 BACnet/SSC 协议使用 WebSocket 技术和 TLS 1.3 加密。此外,BACnet/SC 使用证书管理来帮助确保只有那些被授权可位于 BACnet/SSC 网络上的设备才能在该网络上运行。

* EcoStruxure Building Operation 4.0.3 版或更高版本。

原生 LonWorks 支持

AS-P 服务器拥有一个内置 FTT-10 端口与 TP/FT-10 LonWorks 网络通信。集成 LonWorks 功能使其能够访问来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 设备。可利用内置 LonWorks 网络管理工具从 AS-P 服务器对 LonWorks 网络进行调试、绑定和配置。无需第三方工具。具有强大的纠错和网络质量监视功能的协议分析仪可利用第三方软件来实现,无需额外的硬件。为增加易用性,还支持 LNS 设备插件。这样可便于管理和维护来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 网络。关于如何使用 LNS 设备插件有一些限制。

产品名称中带有“NL”的 AS-P 服务器型号,例如 AS-P-NL 和 AS-P-NLS,不支持 LonWorks。

原生 Modbus 支持

Enterprise Server 和自动化服务器本地集成 Modbus RS-485 客户端和服务器配置,以及 Modbus TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。

补充楼宇协议支持

AS-P 服务器还支持与施耐德电气提供的 BMS 系统和设备的集成和通信,这些系统和设备使用 Andover Continuum Infinet 建筑标准。

Web 服务支持

AS-P 服务器支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。

EcoStruxure Web Services 支持

EcoStruxure Web Services 是 Schneider Electric 的 Web 服务标准,受 EcoStruxure BMS 服务器原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在 Schneider Electric 还是其他授权系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。登录 EcoStruxure Web Services 系统需要使用用户名和密码。

MQTT IoT 协议支持

Enterprise Server 和自动化服务器支持 MQTT 作为向其他系统发布数据和从其他系统接收更新的选项。MQTT 是一种消息传输协议,其占地面积小、带宽利用率低且简单,是 M2M 和 IoT 通信的理想选择。MQTT 功能支持与任何 MQTT 代理进行通信,例如 Amazon、Microsoft、Google 或 IBM。

外部日志存储选项

EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在外部数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。外部日志存储中的数据原生地可供 EcoStruxure Building Operation 客户端内置查看器和内置报告功能的查看器使用。

您可以使用强大的日志处理器功能自定义处理趋势数据,以便在图表、仪表板中查看和在报告中包括。日志处理器支持对一个或多个趋势日志和点值进行高级计算。

高级计算示例:

  • 能源使用标准化

  • 虚拟子表和概览

  • 计算平均动能温度

  • 单位转换

  • 自定义周期的平均值、最大值和最小值

日志处理器的输出可以保存在数据库中,包括外部日志存储或根据需要自动计算。

从 EcoStruxure Building Operation 5.0.3 及更高版本开始,所选趋势日志和事件日志可以直接发送到 AVEVA PI System,而无需中间存储或专用 PI System 连接器。

报告

EcoStruxure BMS 服务器提供内置基本报告功能,可以交付任何文本格式和 XLSX 格式的报告,不依赖于其他外部软件。XLSX 格式的报告可以通过使用公式、条件格式、图表和迷你图等高级功能来完善。

报告可以在预定时间、警报事件或其他自定义条件下生成,您可以通过电子邮件发送输出,也可以将输出写入文件。

可扩展的自定义配置

AS-P 服务器及其中央 IO 模块系列的设计旨在满足每种安装的独特需求。根据配置的不同,每台 AS-P 服务器可控制多达 464 个 I/O 点。由于功率和通信沿用公用总线交付,无需工具即可利用内置连接器以简单的一步式流程将多个模块插在一起。

I/O 扩展

对需要远程 I/O 资源的应用程序,SpaceLogic IP-IO 模块为任何应用提供通用的 I/O 点混合。有关更多信息,请参阅 SpaceLogic IP-IO 规格表。

文本和基于图形的编程工具

行业特有的 EcoStruxure BMS 服务器拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性有助于确保为应用选择适合的编程方法。

eMMC 内存用于数据和备份

自动化服务器拥有 4 GB eMMC 内存,用于应用程序、历史数据和备份存储等用途。用户还可手动备份或还原自动化服务器到 PC 或网络上的存储位置。通过 Enterprise Server,用户可将关联的自动化服务器定期备份到网络存储器以获得更高的保护级别。

IT 友好性

EcoStruxure BMS 服务器使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理更安全。

支持的协议
  • IP 寻址

  • TCP 通信

  • DHCP,用于轻松地配置网络

  • DNS,用于简捷地查找地址

  • HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控

  • NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步

  • SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息

  • SNMP,用于网络监测和指定网络管理工具中的应用程序报警接收

  • WebSocket Secure (WSS) 和 TLS 1.3 加密(BACnet/SC 应用程序)

TLS 支持

客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间以及 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。

专利两片式设计

各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。

 
action_zoom_plus_stroke 两片式设计
图: 两片式设计
自动寻址

自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。

简单的 DIN 导轨安装

紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。

安全启动

安全起动是一种安全标准,有助于确保设备仅使用 Schneider Electric 信任的软件引导。

产品名称中带有“S”的 AS-P 服务器型号支持安全起动,例如 AS-P-S 和 AS-P-NLS。

规格

电气
直流输入电源功率
10 瓦
直流输入电源电压
24 伏直流
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94-5VB
外壳
PC/ABS
防水保护等级
IP 20
机械
尺寸包括端子座
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
 
action_zoom_plus_stroke
重量包括端子座
0.321 千克(0.71 磅)
重量不包括端子座
0.245 千克(0.54 磅)
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
产品
BS/EN IEC 63044-1
烟气控制产品安全 a
UL 864
实时时钟
运行时模式下精确
NTP 服务器
备份模式下精确,25 °C (77 °F) 时
每月 +/-52 秒
备份时间,25 °C (77 °F) 时
10 天
通讯端口
以太网
双 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
  
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
RS-485
双二线端口,偏差 5.0 VDC
LonWorks a
TP/FT-10
通信
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BACnet/SC,端口可配置,无默认端口
BACnet 设置文件
BACnet 楼宇控制器 (B-BC),AMEV AS-B
BACnet 认证
BTL 认证(BTL 列名 a 、WSPCert)
Modbus a
Modbus TCP,客户端或服务器
  
串行、RS-485、客户端和服务器
TCP
二进制,端口固定,4444
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.3、1.2、1.1 a 和 1.0 a ,端口可配置,默认 443
WSS a
加密支持 TLS 1.3,端口可配置
SMTP
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
SMTPS
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
SNMP
版本 3
  
利用轮询和自陷进行网络监测
  
利用自陷进行应用程序报警分布
终端
AS-P 和 AS-P-S 型号的接线端如下所示。
 
action_zoom_plus_stroke
AS-P-NL 和 AS-P-NLS 型号的接线端如下所示。
 
action_zoom_plus_stroke
LNS
LNS 版本
OpenLNS
  
安装于 WorkStation PC 上
LonMark
资源文件版本
14.00
CPU
频率
500 MHz
类型
SPEAr1380, ARM Cortex-A9 dual-core
DDR3 SDRAM
512 MB
eMMC 内存
4 GB
内存备份
是,无电池,免维护
物料号
SpaceLogic AS-P
SXWASPXXX10001
SpaceLogic AS-P-S
SXWASPSBX10001
SpaceLogic AS-P-NL
SXWASPXXX10002
SpaceLogic AS-P-NLS
SXWASPSBX10002
SpaceLogic AS-P-SMK a
SXWASPXXX1S001
SpaceLogic AS-P-NLS-SMK a
SXWASPSBX1S002
TB-ASP-W1,AS-P 服务器的端子座
(每个 AS-P 服务器都需要)
SXWTBASW110002
附件物料号
AS-P 连接器套件
SXWASPCON10001
SpaceLogic 无线适配器 - 高级
SXWZBAUSB10001
软件捆绑
AS-P-S 和 AS-P-NLS
在以下描述中,连接产品是直接连接到由 AS-P 服务器驱动的 BACnet、Modbus、Infinet、LonWorks 或 Zigbee 网络的通信设备。SpaceLogic 中央 IO 模块、连接到 RP 或 MP 控制器的设备、非通信传感器、阀门或致动器或 LonWorks 本地节点不是连接产品。
AS-P – 独立软件
支持 10 个连接产品和 6 个中央 IO 模块。
SXWSWXBU0000SA
AS-P – 标准软件
支持 25 个连接产品、30 个中央 IO 模块和 Enterprise Server 通信。
SXWSWXBU0000SD
AS-P – 增强软件
支持 100 个连接产品、30 个中央 IO 模块和 Enterprise Server 通信。
SXWSWXBU0000EN
AS-P – 完整软件
支持 300 个连接产品、30 个中央 IO 模块和 Enterprise Server 通信。
SXWSWXBU0000FU
Modbus – SpaceLogic AS-P Server
Modbus 软件插件,用于 AS-P-S 和 ASP-NLS 捆绑包。
SXWSWX000MBRTU
AS-P 捆绑包升级 – 独立到标准
从 10 个已连接产品升级到 25 个,从 6 个中央 IO 模块升级到 30 个,并添加 Enterprise Server通 信。
SXWSWXUP00SASD
AS-P 捆绑包升级 – 独立到增强
从 10 个已连接产品升级到 100 个,从 6 个中央 IO 模块升级到 30 个,并添加 Enterprise Server通 信。
SXWSWXUP00SAEN
AS-P 捆绑包升级 – 独立到完全
从 10 个已连接产品升级到 300 个,从 6 个中央 IO 模块升级到 30 个,并添加 Enterprise Server通 信。
SXWSWXUP00SAFU
AS-P 捆绑包升级 – 标准到增强
从 25 个连接产品升级到 100 个连接产品。
SXWSWXUP00SDEN
AS-P 捆绑包升级 – 独立到完全
从 25 个连接产品升级到 300 个连接产品。
SXWSWXUP00SDFU
AS-P 捆绑包升级 – 增强到完全
从 100 个连接产品升级到 300 个连接产品。
SXWSWXUP00ENFU
AS-P 和 AS-P-NL
AS-P 升级非安全引导 – 独立
独立 AS-P 升级。将 AS-P 或 AS-P-NL 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本。与安全启动硬件不兼容。
SXWSWASPUP30SA
AS-P 升级非安全引导 – 标准
标准 AS-P 升级。将 AS-P 或 AS-P-NL 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本。与安全启动硬件不兼容。
SXWSWASPUP30SD
AS-P 升级非安全引导 – 增强
增强的 AS-P 升级。将 AS-P 或 AS-P-NL 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本。与安全启动硬件不兼容。
SXWSWASPUP30EN
AS-P 升级非安全引导 – 完全
完全 AS-P 升级。将 AS-P 或 AS-P-NL 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本。与安全启动硬件不兼容。
SXWSWASPUP30FU
AS-P 升级非安全引导 – 完全 - 散装 125
将 AS-P 或 AS-P-NL 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本的散装。包含 125 片 SXWSWASPUP30FU。
SXWSWASPUP30BP
附加选项
AS-P、AS-P-S、AS-P-NL 和 AS-P-NLS
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
仅用于一个自动化服务器
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
用于一个自动化服务器
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消耗,加历史趋势日志数据,用于一个自动化服务器
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
用于一个自动化服务器
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
用于一个自动化服务器
SXWSWSNMPX0001
EcoStruxure Building Operation SmartDriver 选项
用于一台 AS-P 服务器或企业服务器
SXWSWSDRVX0001
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
用于一个自动化服务器
SXWSWDASHX0001
SW-ASDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
SXWSWASDBXS001
EcoStruxure 构建操作,Microsoft SQL Server 连接选项
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
SXWSWASDBMS001
EcoStruxure Building Operation,AVEVA PI System 连接选项
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
SXWSWASDBPI001
SW-ASMQTT-1,MQTT 选项
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
SXWSWMQTTXRW01
SAML 认证选项
对于一台 SpaceLogic 自动化服务器
SXWSWASSAML001
软件设备
外部日志存储 PostgreSQL 选项
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
  
与 TimescaleDB 版本兼容的 PostgreSQL 版本
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012、2016 和 2019 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。
外部日志存储 Microsoft SQL 选项
Microsoft SQL Server 2016 SP1 及更高版本
支持以下 Microsoft SQL Server 版本:Enterprise、Standard 和 Express。
外部日志存储 AVEVA PI System 选项
PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库
Schneider Electric 已使用安装在 Windows Server 2019 上的 PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库进行了质量保证测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。
  • Enterprise Server
  • PS-24V
  • WorkStation