earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2023
15/03/2024

Widget dinamici

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Puoi configurare il widget dinamico per cercare e visualizzare un elemento grafico in una posizione specifica.

Il widget dinamico cerca nel server a cui hai effettuato l'accesso. Il widget non può eseguire ricerche nei sottoserver.

Il widget dinamico semplifica la configurazione di un dashboard quando, ad esempio, si desidera presentare panoramiche dei dispositivi in un dashboard, dove ciascun dispositivo è rappresentato da un grafico TGML.

Se disponi di grafici TGML, ad esempio una panoramica dello stato in ciascuna cartella del dispositivo, puoi visualizzare questi grafici in un dashboard utilizzando il widget dinamico, senza dover cercare ciascun grafico. Nel widget dinamico si specifica la cartella principale comune per i grafici nonché i nomi dei grafici. Dando per scontato che i grafici abbiano lo stesso nome, o almeno che parte del nome sia comune. Vale a dire che è possibile utilizzare caratteri jolly per specificare il nome del grafico.

All'apertura del dashboard viene effettuata la ricerca degli elementi grafici e per ogni elemento grafico trovato viene creato un widget TGML nel dashboard.

È anche possibile utilizzare widget autonomi al posto del, o insieme al, grafico TGML. Crea widget autonomi in WorkStation

  • Dashboard Widgets
  • Configurazione di un widget dinamico
  • Creazione di un widget stand-alone utilizzando WorkStation