earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cómo añadir un evento de excepción de calendario

Puede añadir un calendario a la programación para aplicar un evento de excepción para todas las fechas especificadas en el calendario.

Mostrar más
action_close

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke Eventos de excepción en un calendario
Figura: Eventos de excepción en un calendario

Muchas programaciones pueden hacer referencia al calendario. Puede definir el grupo de fechas una vez en lugar de tener que hacerlo cada vez en varias programaciones, una tarea muy tediosa si el sistema de control del edificio contiene muchas programaciones.

Descripción del editor de calendario

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

Para obtener más información, consulte Descripción del editor de calendario .

Eventos de calendario

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Para obtener más información, consulte Eventos de calendario .

Para añadir un evento de excepción de calendario
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desea añadir el calendario.

  2. Haga clic en la pestaña Básico .

  3. En la barra de herramientas Editor de programación básica , haga clic en el botón Nuevo evento de calendario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de eventos de programación , haga clic en Excepción .

  5. Haga clic en Calendario .

  6. Seleccione Todo el día si el evento de excepción debe estar activado o desactivado todo el día.

  7. En la columna Hora de inicio , escriba una hora de inicio del evento de excepción.

  8. En la columna Hora de fin , escriba una hora de fin para el evento de excepción.

  9. En la columna Valor , seleccione un valor para el evento de excepción.

  10. En el cuadro Nombre escriba un nombre para el evento de excepción.

  11. En el cuadro Prioridad , seleccione una prioridad para el evento de excepción, para que se omitan eventos en conflicto con prioridades inferiores.

  12. En el cuadro Calendario , introduzca el calendario que desee añadir.

  13. Haga clic en Aceptar .

  14. En el menú Archivo , haga clic en Guardar .

Aviso
  • No puede especificar tiempos y valores diferentes para cada fecha distinta. Todas las fechas especificadas en el calendario deben tener los mismos valores y tiempos asignados.

  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Referencia de calendario
  • Calendarios en WorkStation
  • Eventos de excepción en WorkStation