earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 时间表
产品版本: 2023
2024/5/21

添加日历例外事件

您可以将日历添加到时间表中,以针对日历中指定的所有日期设置例外事件。

显示更多
action_close

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke 日历中的例外事件
图: 日历中的例外事件

许多时间表可以参考日历。您可以只定义一次日期组,而不用在多个时间表中多次定义,如果楼宇控制系统包含多个时间表,这可是一项相当繁重的工作。

日历编辑器概览

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

有关更多信息,请参阅 日历编辑器概览 .

日历事件

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

有关更多信息,请参阅 日历事件 .

添加日历例外事件
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择要添加日历的时间表。

  2. 点击 基本 选项卡。

  3. 基本时间表编辑器 工具栏,点击 新时间表事件 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 时间表事件属性 对话框中点击 例外

  5. 点击 日历

  6. 若例外事件将全天开或关,选择 全天

  7. 开始时间 列中,键入例外事件的开始时间。

  8. 结束时间 列中,键入例外事件的结束时间。

  9. 列中,为例外事件选择一个值。

  10. 名称 框中,键入例外事件的名称。

  11. 优先级 框中,为例外事件选择优先级,以覆盖优先级较低的冲突事件。

  12. 日历 框中,键入要添加的日历。

  13. 点击 确定

  14. 文件 菜单中,点击 保存

注释:
  • 您无法为每个不同的日期指定不同的时间和值。日历中指定的所有日期都必须被指定相同的时间和值。

  • 添加日历例外事件
  • 添加日期例外事件
  • 添加日期范围例外事件
  • 添加计算的例外事件
  • 时间表事件属性对话框 - 日历参考视图
  • WorkStation 中的日历
  • WorkStation 中的例外事件