earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cómo añadir un evento de calendario de fecha

Puede añadir una fecha a un calendario para especificar una fecha de excepción para un día específico, por ejemplo, el 7 de mayo de 2013.

Mostrar más
action_close

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Eventos de calendario de fecha

Una fecha de un calendario es una entrada que se produce una vez o cada año en la misma fecha.

La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha; el 1 de enero de 2009:

  • Año - 2009

  • Mes - Enero

  • Día del mes - 1

  • Día de la semana - Cualquier día

La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha, durante el 1 de enero de cada año:

  • Año - Cualquier año

  • Mes - Enero

  • Día del mes - 1

  • Día de la semana - Cualquier día

El siguiente ajuste provoca un mensaje de error:

  • Una combinación de día, mes y año que no coinciden

    Un ejemplo es el viernes, 5 de marzo de 2009. Esta fecha cae en realidad en jueves.

  • Cualquier año después de 2105

  • Un día explícito que está fuera del rango

    Un ejemplo es el 31 de septiembre o el 29 de febrero de un año no bisiesto.

Eventos de calendario de rango de fechas

Puede incluir un rango de fechas en la lista de fechas. Un rango de fechas es una serie de días que se incluirán en un calendario. Un ejemplo de un rango de fechas es del 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2009, que añade todo el mes de enero al calendario como un evento. Puede usar este rango de fechas para un dispositivo, como un termostato, para que actúa de forma distinta durante todo el mes de enero.

Eventos de calendario calculado

Puede incluir una fecha calculada en una lista de fechas. Una fecha calculada no tiene fecha de inicio ni fin. Por ejemplo, puede usar una fecha calculada para hacer una programación para el viernes de la primera semana de los meses pares.

Para añadir un evento de calendario de fecha
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desee añadir la excepción.

  2. Haga clic en la pestaña Editor de calendario .

  3. En la barra Editor de calendario , haga clic en Añadir fecha

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En el cuadro de diálogo Editar entrada de calendario , en el cuadro Nombre de entrada , introduzca el nombre que desea mostrar en la lista de fechas.

  5. En el cuadro Año , seleccione el año de la fecha.

  6. En el cuadro Mes , seleccione el mes de la fecha.

  7. En Día del mes , seleccione el día de la fecha.

  8. En Día de la semana x, seleccione el día de la semana para la fecha.

  9. Haga clic en Aceptar .

  10. En el menú Archivo , haga clic en Guardar .

  • Cómo añadir un evento de calendario de rango de fechas
  • Cómo añadir un evento de calendario de fecha calculada
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Añadir fecha
  • Eventos de calendario
  • Calendarios en WorkStation