earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Aggiunta di un evento singolo di eccezione per una data

Puoi creare un evento di eccezione per una singola data per creare un'eccezione per una data specifica all'interno del programma orario, per esempio il 10 dicembre.

Mostra di più
action_close

Un evento di eccezione si verifica al posto degli eventi settimanali programmati in una singola data, in un intervallo di date, in una data calcolata o in un riferimento di calendario.

Per esempio, puoi creare un evento di eccezione a marzo, in cui durante una lezione intensiva di aerobica in palestra, una presa dell'aria si apre al 100% dalle 06:30 alle 17:00 ogni mercoledì di marzo. Questo evento di eccezione ha la precedenza sugli eventi settimanali regolarmente programmati per il mercoledì.

Quando programmi eventi di eccezione, puoi utilizzare quattro tipi di eccezioni per fornire flessibilità e controllo al tuo programma.

Eventi di eccezione per una data

Puoi fare in modo che un evento di eccezione si verifichi in un singolo giorno, oppure puoi usare le opzioni dell'evento affinché si verifichi in più di un giorno. Le opzioni quali Qualsiasi anno e Qualsiasi giorno forniscono flessibilità. Per programmare un evento relativo a una singola data affinché si verifichi ogni anno il 31 ottobre, puoi selezionare le seguenti opzioni di singola data:

  • Anno: Qualsiasi anno

  • Mese: Ottobre

  • Giorno del mese: 31

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Eventi di eccezione per intervalli di date

Un evento di eccezione per un intervallo di date è un evento che dura per un certo periodo di tempo. Oltre a un giorno del mese specifico, puoi selezionare Dispari, Pari o Qualsiasi mese e Qualsiasi giorno o Ultimo giorno per fornire flessibilità a un intervallo di date. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi ogni anno dall'ultimo giorno di marzo all'ultimo giorno di aprile, devi selezionare le seguenti opzioni per le date d'inizio e di fine:

Data d'inizio
  • Anno d'inizio: Qualsiasi anno

  • Mese d'inizio: Marzo

  • Giorno del mese: Ultimo giorno

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Data di fine
  • Anno: Qualsiasi anno

  • Mese: Aprile

  • Giorno del mese: Ultimo giorno

  • Giorno della settimana: Qualsiasi giorno

Eventi di eccezione calcolati

Una data calcolata è un evento di eccezione ricorrente. Oltre a un mese e a una settimana specifici, puoi selezionare Qualsiasi mese e Qualsiasi settimana o Ultima settimana per fornire flessibilità a una data calcolata. Per esempio, per programmare un evento di eccezione in modo che si verifichi il lunedì della prima settimana di ogni mese, devi selezionare le seguenti opzioni:

  • Mese: Qualsiasi mese

  • Settimana del mese: Prima settimana

  • Giorno della settimana: Lunedì

Eventi di eccezione di calendario

Un riferimento di calendario ti consente di applicare un evento di eccezione a tutte le date specificate nel calendario. Per esempio, per programmare eventi di eccezione per tutti i giorni festivi di un calendario, puoi selezionare il calendario a cui desideri fare riferimento e il programma seguirà le festività create nel calendario.

Per aggiungere un evento di eccezione per una singola data
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario al quale desideri aggiungere l'evento di eccezione per una singola data.

  2. Nella barra degli strumenti Programma area di lavoro, fai clic su Aggiungi eccezione .

  3. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma orario , fai clic su Giornata intera per avere l'evento di eccezione su tutto il giorno.

  4. Nella casella Valore, digita il valore.

  5. Nella casella A seleziona l'ora di inizio per l'evento di eccezione.

  6. Nella casella Fino a , inserisci il tempo di fine dell'evento di eccezione.

  7. Nella casella Nome di eccezione , digita un nome per l'evento di eccezione.

  8. Nella casella Priorità eccezione , inserisci la priorità per l'evento di eccezione.

  9. Sotto Data , nella casella Tipo di eccezione , seleziona Data singola .

  10. Nella casella Anno , seleziona l'anno dell'evento di eccezione.

  11. Nella casella Mese , seleziona il mese dell'evento di eccezione.

  12. Nella casella Giorno del mese , seleziona il giorno del mese della singola data.

  13. Nella casella Giorno della settimana , seleziona un giorno della settimana per la data singola.

  14. Fai clic su OK .

  15. Fai clic su Salva .

  • Eventi di eccezione in WebStation
  • Eventi settimanali in WebStation
  • Editor del programma orario in WebStation
  • Area di lavoro del programma orario
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione eccezione singola data
  • Modifica di un singolo evento di eccezione per una data
  • Modifica dell'orario d'inizio e di fine per un evento programma orario
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Aggiunta di un evento settimanale