earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Aggiunta di un evento settimanale

Puoi aggiungere eventi settimanali a un programma orario per stabilire quando l'evento deve verificarsi regolarmente. Gli eventi settimanali si verificano sempre regolarmente, a meno che non siano sovrascritti da un evento eccezionale.

Mostra di più
action_close

Un evento settimanale si verifica ogni settimana per un periodo di tempo esteso, oppure regolarmente. Puoi programmare più di un evento settimanale per ciascun giorno della settimana.

Per aggiungere un evento settimanale
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario al quale desideri aggiungere l'evento settimanale.

  2. Nella barra degli strumenti del Programma, fai clic Aggiungi evento settimanale e seleziona il giorno della settimana.

  3. Nella finestra di dialogo Giorno della settimana inserire il tempo di inizio e il tempo di fine o selezionare Tutto il giorno .

  4. Nella casella Valore , digita il valore.

  5. Fai clic su OK .

  6. Fai clic su Salva .

  • Eventi settimanali in WebStation
  • Eventi di eccezione in WebStation
  • Editor del programma orario in WebStation
  • Area di lavoro del programma orario
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione settimanale
  • Modifica di un evento settimanale
  • Modifica dell'orario d'inizio e di fine per un evento programma orario
  • Aggiunta di un evento singolo di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario