Puoi aggiungere un metodo di calcolo a una serie di un grafico del Trend per elaborare i valori registrati e presentare il risultato.
In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend a cui allegare un metodo di calcolo.
Nella barra degli strumenti Grafico Trend , fai clic sul pulsante Apri impostazioni grafico Trend
Nella finestra di dialogo Impostazioni del grafico di Trend , fai clic sulla scheda Serie .
Nella casella Serie dati , seleziona la serie a cui vuoi aggiungere un metodo di calcolo.
Nella casella Metodo calcolo , seleziona un metodo di calcolo .
Nella casella Delta nel periodo , se il metodo di calcolo è un calcolo delta con periodi.
Nella casella Periodo , seleziona un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo.
If Custom is selected in the Period box, enter a custom time span for which the calculation method is to be executed in the Custom period box and the time when you want the custom period to start in the Custom period alignment boxes.
To calculate the required number of records for a trend log, multiply the number of records in one day with the number of days you want the trend log to record. For example, the interval of the trend log is set to 1 hour, then this gives 24 recorded values per day. The trend log should record at least one month of recorded values equal to 31 days. For example, the number of records = 24 x 31 = 744.
Nella casella Personalizza periodo , inserisci un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo.
Nelle caselle Personalizza allineamento periodo inserisci l'orario in cui vuoi che il periodo personalizzato abbia inizio.
Fai clic su OK .
Un metodo di calcolo è aggiunto alla serie.