Puoi aggiungere un metodo di calcolo a un elenco di Trend Log per elaborare i valori registrati e presentare il risultato.
In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona l'elenco di trend log a cui allegare un metodo di calcolo.
Nella barra degli strumenti Elenco Trend Log , fai clic sul pulsante Impostazioni elenco Trend Log
Nelle proprietà dell'elenco del Trend di Log, nella casella Metodo di calcolo , seleziona un calcolo.
Nella casella Delta nel periodo , seleziona True se il metodo di calcolo è un calcolo delta con periodi.
Nella casella Periodo , seleziona un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo.
If Custom is selected in the Period box, enter a custom time span for which the calculation method is to be executed in the Custom period box and the time when you want the custom period to start in the Custom period alignment boxes.
To calculate the required number of records for a trend log, multiply the number of records in one day with the number of days you want the trend log to record. For example, the interval of the trend log is set to 1 hour, then this gives 24 recorded values per day. The trend log should record at least one month of recorded values equal to 31 days. For example, the number of records = 24 x 31 = 744.
Nella casella Personalizza periodo , inserisci un intervallo di tempo personalizzato per il quale deve essere eseguito il metodo di calcolo.
Nelle caselle Personalizza allineamento periodo inserisci l'orario in cui vuoi che il periodo personalizzato abbia inizio.
Fai clic su OK .
Un metodo di calcolo è aggiunto all'elenco Trend Log.