earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Aggiunta di un evento di calendario in un intervallo di date

Puoi aggiungere un intervallo di date a un calendario per specificare due o più giorni consecutivi con una data di inizio e una data di fine, per esempio dal 19 marzo al 23 marzo 2013.

Mostra di più
action_close

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Eventi di calendario per una data

Una singola data in un calendario è una voce che si verifica una volta all'anno nella stessa data.

Le seguenti scelte di singole voci di data programmano un evento in una singola data, il 1 gennaio 2009:

  • Anno - 2009

  • Mese - Gennaio

  • Giorno del mese - 1

  • Giorno della settimana - Qualsiasi giorno

Le seguenti scelte di singole voci di data programmano un evento in una singola data di ogni anno, il 1 gennaio:

  • Anno - Qualsiasi anno

  • Mese - Gennaio

  • Giorno del mese - 1

  • Giorno della settimana - Qualsiasi giorno

Le seguenti scelte producono un messaggio di errore:

  • Una combinazione di giorno, mese e anno che non coincide

    Per esempio, venerdì 5 marzo 2009. Questa data, infatti, cade di giovedì.

  • Qualsiasi anno dopo il 2015

  • Un giorno esplicito che è fuori periodo

    Per esempio, il 31 settembre o il 29 febbraio in un anno bisestile.

Eventi di calendario per un intervallo di date

Nell'elenco date puoi includere un intervallo di date. Un intervallo di date è una serie di giorni da includere in un calendario. Un esempio di intervallo date è 1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2009, che aggiunge l'intero mese di gennaio al calendario come evento. Puoi utilizzare questo intervallo date per un dispositivo, per esempio un termostato, affinché si comporti diversamente per l'intero mese di gennaio.

Eventi di calendario per una data calcolata

Puoi includere una data calcolata in un elenco date. Una data calcolata non presenta una data d'inizio e di fine stabilita. Per esempio, puoi usare una data calcolata per programmare il venerdì della prima settimana dei mesi pari.

Per aggiungere un evento di calendario in un intervallo di date
  1. In WorkStation, nella Struttura di sistema , seleziona il calendario al quale aggiungere l'eccezione.

  2. Fai clic sulla scheda Editor calendario .

  3. Nella barra degli strumenti Editor di calendario , fai clic sul pulsante Aggiungi intervallo date

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Nella finestra di dialogo Modifica voce di calendario , nella casella Nome voce , inserisci il nome che desideri visualizzare sull'elenco date.

  5. Nella casella Anno di inizio , seleziona l'anno della data di inizio.

  6. Nella casella Inizio mese , seleziona il mese della singola data.

  7. Nel mese Giorno del mese , seleziona un giorno della settimana per la data di inizio.

  8. Nella casella Giorno della settimana , seleziona un giorno della settimana per la data di inizio.

  9. Nella casella Anno , seleziona l'anno della data di fine.

  10. Nella casella Mese , seleziona il mese della data di fine.

  11. Nella casella Giorno del mese , seleziona il giorno della data di fine.

  12. Nella casella Giorno della settimana , seleziona un giorno della settimana per la data di fine.

  13. Fai clic su OK .

  14. Nel menù File , fai clic su Salva .

  • Aggiunta di un evento di calendario in una data calcolata
  • Aggiunta di un evento di calendario in una data
  • Creating a Calendar
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Finestra di dialogo Modifica voce di calendario – Intervallo di date
  • Eventi di calendario
  • Calendari in WorkStation
  • General Information Properties – Basic Tab
  • References Tab