earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Modification de l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance

You change the line weight of a trend chart series to make it easier to differentiate the series.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Courbes de tendance .

Pour modifier l'épaisseur de ligne d'une série de courbes de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la courbe de tendance que vous souhaitez configurer.

  2. Dans la barre d'outils Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Ouvrir les paramètres de courbe de tendance

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Dans les propriétés de la Courbe de tendance, cliquez sur l'onglet Séries .

  4. Dans le champ Série de données , sélectionnez la série dont vous souhaitez modifier l'épaisseur de ligne.

  5. Dans le champ Poids , saisissez un poids.

  6. Cliquez sur OK .

L'épaisseur de ligne de la série est maintenant modifiée.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Barre d'outils de la courbe de tendance
  • Icônes des événements de courbe de tendance
  • Ouverture d'une liste de journal de tendance
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance
  • Modification du type de présentation d'une série de courbes de tendance
  • Affichage d'indicateurs dans une série de journal de tendance
  • Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance
  • Afficher les événements dans une courbe de tendance
  • Masquage d'une série dans une courbe de tendance
  • Modification de l'ordre d'affichage d'une série de courbes de tendance
  • Affichage des valeurs d'une liste de journal de tendance au format décimal
  • Affichage des valeurs d'une liste de journal de tendance sous forme de chaînes de bits