earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation, WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22/07/2018

Ouverture d'une liste de journal de tendance

Vous devez ouvrir la liste de journal de tendance pour l'afficher.

Afficher plus
action_close

Vous utilisez les journaux de tendance pour enregistrer des valeurs, comme un capteur. Un journal de tendance peut également consigner des consommations, comme la consommation d'énergie ou d'eau.

Vous pouvez afficher un journal de tendance sous forme de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation
Figure : Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation

Vous pouvez copier des données de tendance entre les bases de données EcoStruxure Building Operation en exportant les données du journal de tendance depuis une liste de journaux de tendance à un fichier .XML et en important les données du journal de tendance du fichier .XML à un journal de tendance.

Le fichier .XML contient une estampille temporelle, une valeur et des commentaires pour chaque enregistrement. Le fichier contient également le paramètre régional que vous pouvez modifier dans le fichier .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML
Figure : Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML

Pour plus d'informations, voir Importation de données de journal dans un journal de tendance .

Courbes de tendance

Les courbes de tendance permettent de présenter graphiquement les journaux de tendance. Une courbe de tendance peut contenir un ou plusieurs journaux de tendance, qui sont représentés dans la courbe de tendance par des lignes ou des barres.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les courbes de tendance .

Listes de journal de tendance dans WorkStation

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WorkStation .

Listes de journal de tendance dans WebStation

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WebStation .

Journaux de tendance dans WebStation

Un journal de tendance est une collection de valeurs d'horodatage. Dans WebStation, vous pouvez créer un journal de tendance à partir d'une valeur.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendance dans WebStation .

Pour ouvrir une liste de journal de tendance
  • Dans WorkStation ou WebStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le tableau de la liste de journaux de tendance que vous souhaitez ouvrir.

La liste de journaux de tendance est désormais ouverte.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Listes de journal de tendance dans WebStation
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format CSV