earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Configurazione di un Trend Log ad intervalli

Puoi configurare le proprietà di un Trend Log ad intervalli affinché soddisfino le esigenze uniche del tuo sito.

Mostra di più
action_close

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

Puoi creare Trend Log a intervalli utilizzando WorkStation o WebStation. In WorkStation, puoi configurare le proprietà del Trend Log a intervalli affinché soddisfino le esigenze specifiche del tuo sito. 

Per esempio, nella figura di seguito, il Trend Log a intervalli registra una variabile ogni minuto. Le registrazioni vengono stampate su un grafico del Trend. Il Trend Log a intervalli non registra i valori tra gli intervalli.

 
action_zoom_plus_stroke Schema del Trend Log a intervalli.
Figura: Schema del Trend Log a intervalli.

L'intervallo del trend log a intervalli è allineato all'ora di attivazione del Trend. Per esempio, se l'ora di attivazione è 09:01:00 e l'intervallo è di 15 minuti, il Trend verrà registrato a 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00 e così via.

Intervallo fuso orario

In maniera predefinita, il log a intervalli utilizza UTC per determinare quando prendere il campione di log successivo. Quando l'intervallo è maggiore di 1 ora e vuoi continuare a registrare quell'intervallo dopo il cambio dell'ora legale, utilizza la data e ora locale del server. Per esempio, l'intervallo di registrazione è ogni 24 ore a mezzanotte e vuoi continuare l'accesso a mezzanotte anche dopo che il cambio dell'ora legale, usa la data e ora locale del server. Durante il cambio dell'ora legale in primavera, il campione di registrazione verrà registrato dopo 23 ore. Durante il cambio dell'ora legale in autunno, il campione di registrazione verrà registrato dopo 25 ore.

Delta del Trend Log a intervalli

An interval trend log with delta can reduce the storage of similar records, and may not fill up the storage capacity as quickly as an interval trend log with no delta.

An interval trend log with delta checks the monitored value at each interval and records the new value if it differs from the previously recorded value by more than the delta. Delta is the difference between the current variable value and the last log value. To log a variable according to the time interval, use a delta of zero.

Per esempio, nella figura di seguito, il Trend Log a intervalli registra una variabile ogni minuto, ma solo se la variabile supera o si situa al di sotto del delta di 3. Le registrazioni vengono stampate su un grafico del Trend. Ti facciamo notare che il Trend Log a intervalli con delta non registra i valori tra gli intervalli, né i valori in corrispondenza degli intervalli in cui la variabile è compresa nel delta.

Avviso
  • Per registrare una variabile solo in base all'intervallo di tempo, imposta Delta su zero.

 
action_zoom_plus_stroke Trend Log a intervalli con rappresentazione schematica del delta.
Figura: Trend Log a intervalli con rappresentazione schematica del delta.

Se un Trend Log a intervalli presenta un delta e un metodo di calcolo che utilizza periodi, devi assicurarti che il periodo contenga la quantità richiesta di registrazioni per generare un calcolo corretto. Se il valore non differisce dal valore precedentemente registrato di un delta compreso nel periodo, non è stato registrato nessun valore, o sono stati registrati troppo pochi valori per il calcolo.

Avviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Funzionalità contatore Trend Log ad intervalli

Si può creare un Trend Log a intervalli con le impostazioni iniziali del contatore. Il Trend Log ad intervalli supporta il comando di modifica contatore e il calcolo del consumo del contatore. Puoi visualizzare le informazioni sulle ultime modifiche del contatore sull'oggetto del trend log ad intervalli. Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

Per configurare un Trend Log ad intervalli
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , fai clic sul trend log ad intervalli da configurare.

  2. Nel menu File , fai clic su Proprietà .

  3. Nelle proprietà della finestra di dialogo, fai clic sulla scheda Base .

  4. Modifica le proprietà di base:

    Tabella: Interval Trend Log Properties - Basic Tab

    Property

    Description

    Status

    Displays the status of the trend log.

    Enabled

    Displays True if the trend log is enabled.

    Logged variable

    Enter the variable you want to log.

    Delta

    Select the minimum value change that triggers a new record.

    Per maggior informazioni, consulta Interval Trend Log Delta .

    Activation variable

    Enter the variable that makes the trend log start recording values when the variable is True .

    Per maggior informazioni, consulta Trend Log Activation .

    Activation time

    Specify the time when the trend log is to start recording values.

    Per maggior informazioni, consulta Trend Log Activation .

    Interval

    Type how often to log the variable. The interval defines the time between two log records.

    Log size

    Select the number of records to store before old records are overwritten, including internal records generated by the trend log.

    Per maggior informazioni, consulta Memoria di registrazione .

    Clear when enabled

    Select True to clear the trend log when it is enabled.

  5. Fai clic sulla scheda Informazioni contatore .

  6. Modifica le proprietà del contatore:

    Tabella: Meter Info Tab

    Property

    Description

    Is meter log

    Select True if the trend log meter function is active.

    Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

    Meter change time

    Enter the time when the meter was changed.

    Meter change user

    Enter the name of the user account that changed the meter.

    End time

    Enter the time when the old meter was replaced.

    End value

    Enter the value the old meter had when it was replaced.

    Start time

    Enter the time when the new meter was installed.

    Start value

    Enter the value of the new meter when it was installed.

    Meter constant

    Enter the constant of the new meter. If the meter counts in kilo (10 3 ), the constant is 1000.

    Min value

    Enter the first value of the new meter after roll-over.

    Max value

    Enter the last value of the new meter before roll-over.

  7. Fai clic su OK .

  • Trend Log a intervalli
  • Interval Trend Log Properties – Basic Tab
  • Configure Dialog Box – Configuration Tab
  • Interval Trend Log Delta
  • Trend Log Activation
  • Finestra di dialogo Configura – Scheda di funzionamento
  • Memoria di registrazione
  • Funzione Contatore
  • Modifica dell'intervallo di un Trend Log a intervalli
  • Editing the Delta in an Interval Trend Log
  • Trend Log Does Not Start Record Due to the Start Condition