earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Memoria di registrazione

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Per esempio, un Trend Log è configurato per salvare 10 registrazioni. La registrazione inizia e la prima registrazione x1 viene salvata. Dopo 10 registrazioni il Trend Log diventa pieno. La registrazione successiva x11 sovrascrive la registrazione precedente, che nel nostro caso è x1. La registrazione successiva x12 sovrascrive la registrazione precedente x2 e così via.

Le registrazioni interne aggiuntive possono essere generate dal registro stesso. Queste registrazioni potrebbero non essere visibili. Le registrazioni interne rappresentano una parte dell'uso del registro.

Se cerchi di configurare un trend log per memorizzare un numero di registrazioni di log maggiore di quelli che il server EcoStruxure BMS può gestire, il trend log non viene creato.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del salvataggio circolare
Figura: Rappresentazione schematica del salvataggio circolare
  • Trend Log Functions
  • Trends Overview
  • Trend Log a intervalli
  • Funzione Contatore
  • Change of Value Trend Logs
  • Variable Triggered Trend Logs
  • Manual Trend Logs
  • Modifica dimensione della registrazione per un Trend Log