earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Aggiunta di un evento di eccezione del calendario

Puoi aggiungere un calendario al programma orario per creare un evento di eccezione per tutte le date specificate nel calendario.

Mostra di più
action_close

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke Eventi di eccezione in un calendario
Figura: Eventi di eccezione in un calendario

Molti programmi orario possono fare riferimento al calendario. Puoi definire il gruppo di date una sola volta, invece di ripeterlo in più programmi orario, un'attività che potrebbe risultare seccante se il sistema di controllo del tuo edificio contiene molti programmi orari.

Panoramica dell'editor di calendario

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'editor di calendario .

Eventi di calendario

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Per maggior informazioni, consulta Eventi di calendario .

Per aggiungere un evento di eccezione del calendario
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il programma orario al quale desideri aggiungere il calendario.

  2. Fai clic sulla scheda Base .

  3. Nella barra degli strumenti Editor programma orario di base , fai clic sul pulsante Nuovo evento programma orario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma , fai clic su Eccezione .

  5. Fai clic su Calendario .

  6. Seleziona Tutto il giorno se l'evento di eccezione deve essere attivo o spento tutto il giorno.

  7. Nella colonna Ora di inizio digita un orario di inizio per l'evento di eccezione.

  8. Nella colonna Ora di inizio , digita l'orario di fine per l'evento di eccezione.

  9. Nella colonna Valore , seleziona un valore per l'evento di eccezione.

  10. Nella casella Nome , digita un nome per l'evento di eccezione.

  11. Nella casella Priorità , seleziona una priorità per l'evento di eccezione per fare in modo che l'evento di eccezione sostituisca gli eventi in conflitto con priorità inferiori.

  12. Nella casella Calendario , inserisci il calendario che desideri aggiungere.

  13. Fai clic su OK .

  14. Nel menù File , fai clic su Salva .

Avviso
  • Non puoi specificare orari e valori diversi per ognuna delle diverse date. A tutte le date specificate nel calendario devono essere assegnati gli stessi orari e valori.

  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Aggiunta di un evento di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione riferimento di calendario
  • Calendari in WorkStation
  • Eventi di eccezione in WorkStation