earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16.11.2018

Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren

Wenn Sie die Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren, verhindern Sie, dass sich das Ereignisfenster mit Ereignissen aus Fehlalarmen füllt, die regelmäßig ihren Alarmstatus wechseln.

Mehr zeigen
action_close

Jedes Mal, wenn sich ein Alarmstatus ändert, z. B. vom Alarmzustand zum zurückgesetzten Zustand, wird ein Ereignis in das Ereignisprotokoll eingetragen und erscheint ab sofort im Ereignisfenster in WorkStation. Sie können die Zustandsänderungsprotokollierung deaktivieren, wenn nur am aktuellen Alarmstatus interessiert sind. Zum Beispiel möchten Sie den aktuellen Alarmstatus in einer Grafik darstellen und kümmern sich nicht um die Ereignishistorie.

Anzahl

In der Alarmansicht zählt jedes Mal, wenn ein Alarm den Alarmstatus annimmt, der Wert in der Spalte Anzahl +1. Nimmt ein Alarm wieder den Normalstatus an, wird die Anzahl auf Null zurückgesetzt.

Für weitere Informationen siehe Anzahl .

Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren
  • Wählen Sie im Fenster Alarme oder Alarmansicht den Alarm aus, für den Sie die Aufzeichnung deaktivieren möchten, und klicken dann auf Statusänderungsaufzeichnung deaktivieren .

  • Änderungsaufzeichnung eines Alarmstatus
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Einen Alarm ausblenden
  • Ausgeblendeten Alarm anzeigen
  • Ausgeblendete Alarme anzeigen
  • Alarm deaktivieren
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar