earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Modifica dimensione della registrazione per un Trend Log

Puoi aumentare o diminuire il numero di registrazioni da archiviare in un Trend Log prima che siano sovrascritte.

Mostra di più
action_close

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

Per esempio, un Trend Log è configurato per salvare 10 registrazioni. La registrazione inizia e la prima registrazione x1 viene salvata. Dopo 10 registrazioni il Trend Log diventa pieno. La registrazione successiva x11 sovrascrive la registrazione precedente, che nel nostro caso è x1. La registrazione successiva x12 sovrascrive la registrazione precedente x2 e così via.

Le registrazioni interne aggiuntive possono essere generate dal registro stesso. Queste registrazioni potrebbero non essere visibili. Le registrazioni interne rappresentano una parte dell'uso del registro.

Se cerchi di configurare un trend log per memorizzare un numero di registrazioni di log maggiore di quelli che il server EcoStruxure BMS può gestire, il trend log non viene creato.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del salvataggio circolare
Figura: Rappresentazione schematica del salvataggio circolare

Per modificare la dimensione della registrazione per un Trend Log,
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , fai clic sul trend log di cui desideri modificare le dimensioni.

  2. Nelle proprietà Trend Log esteso , nella casella Dimensione della registrazione , inserisci il nuovo valore.

  3. Fai clic il pulsante Salva

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Configurazione di un Trend Log esteso
  • Extended Trend Log Properties – Basic Tab
  • Memoria di registrazione