Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Configurazione di un Trend Log esteso

Puoi configurare le proprietà di un Trend Log esteso affinché soddisfino le esigenze uniche del tuo sito.

Mostra di più
action_close

You use an extended trend log to store records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log​ or another extended trend log.

Puoi creare e configurare Trend Log estesi da WorkStation.

Avviso
  • Il trend log esteso non può registrare una variabile

  • Il trend log esteso riceve il valore iniziale del trend log collegato.

  • Non collegare più di un trend log esteso a un trend log o a un altro trend log esteso. Se un trend log è collegato a due o più trend log estesi, possono verificarsi conflitti critici.

  • Il trend log esteso deve avere la stessa unità del trend log monitorato per visualizzazione correttamente i valori.

 
action_zoom_plus_stroke Non collegare più di un Trend Log esteso a un Trend Log o a un Trend Log esteso.
Figura: Non collegare più di un Trend Log esteso a un Trend Log o a un Trend Log esteso.

Il Trend Log esteso viene spesso salvato su un Enterprise Server o un Entreprise Central di livello più alto e con maggiore capacità rispetto al dispositivo dell'Automation server in cui è salvato il Trend Log ordinario. Questa maggiore capacità di archiviazione consente all'Enterprise Server o all'Enterprise Central di archiviare più registrazioni prima di sovrascrivere quelle vecchie. Il Trend Log esteso può essere visualizzato in un elenco di Trend Log o in un grafico del Trend.

Puoi configurare il Trend Log esteso per trasferire i dati in diversi modi: registrazione intelligente, percentuale, intervallo di tempo o trasferimento forzato.

Tabella: Criteri di trasferimento del Trend Log esteso

Funzione

Spiegazione

Registrazione intelligente

Aggiorna automaticamente il tasso di trasferimento in relazione alla frequenza delle registrazioni, alla velocità di rete e alla capacità del server EcoStruxure BMS che gestisce il Trend Log e il Trend Log esteso.

Soglia

Trasferisce registrazioni ogni volta che viene raggiunto un particolare limite percentuale di registrazioni sul Trend Log.

Massimo intervallo di trasferimento

Trasferisce registrazioni secondo un intervallo di tempo specifico anche se non è stata raggiunta la soglia o la condizione di registrazione intelligente.

Trasferimento della variabile di trigger

Trasferisce le registrazioni quando innescate da una variabile che cambia di stato da falso a vero, per esempio un programma orario digitale. Il trasferimento si verifica indipendentemente dalla soglia di trasferimento. Questa funzione può essere utilizzata per fare in modo che il Trend Log esteso contenga tutte le registrazioni, per esempio per generare un report completo alla fine di ogni mese.

Trasferimento forzato

Eseguito dall'utente per forzare manualmente un trasferimento anche se la soglia di trasferimento non è stata raggiunta.

Quando crei trend log estesi per i trend log di BACnet, assicurati di creare il trend log esteso sullo stesso server EcoStruxure BMS che ospita il dispositivo BACnet o Xenta e il suo trend log. Ciò assicura che essi restino sincronizzati nel caso in cui il server deve essere ripristinato.

Per maggior informazioni, consulta Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .

Per maggior informazioni, consulta Trend Logs for Xenta LonWorks Devices .

 
action_zoom_plus_stroke Trend Log esteso che trasferisce le registrazioni da un Trend Log ogni volta che il Trend Log supera un volume di registrazione del 20%, oppure ogni ora.
Figura: Trend Log esteso che trasferisce le registrazioni da un Trend Log ogni volta che il Trend Log supera un volume di registrazione del 20%, oppure ogni ora.

Quando modifichi una registrazione in un Trend Log esteso, i cambiamenti non influiscono sul Trend Log connesso. Se modifichi una registrazione nel Trend Log, i cambiamenti vengono trasferiti al Trend Log esteso la prossima volta che si verifica un trasferimento. Puoi modificare sia il Trend Log che la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso, tuttavia, in alcune circostanze, la modifica viene scritta due volte nel Trend Log esteso:

  • la registrazione nel Trend Log esteso è aggiornata manualmente

  • la corrispondente modifica viene trasferita dal Trend Log al Trend Log esteso

L'elenco dei Trend Log o il grafico del Trend mostrano l'ultimo valore scritto di una registrazione modificata.

Esempio 1: modifichi una registrazione in un Trend Log collegato a un Trend Log esteso. Il Trend Log esteso viene aggiornato con la registrazione modificata. Dopo il trasferimento, devi aggiornare la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso. L'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend collegati al Trend Log esteso mostrano l'ultimo valore della registrazione, che in questo caso è la modifica apportata al Trend Log esteso.

Esempio 2: modifichi una registrazione in un Trend Log collegato a un Trend Log esteso. Prima che il Trend Log esteso sia aggiornato con la registrazione modificata, devi modificare la registrazione corrispondente nel Trend Log esteso. Dopo un certo tempo, il Trend Log trasferisce la propria registrazione modificata sul Trend Log esteso. L'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend collegati al Trend Log esteso mostrano il valore della voce di registro modificata e non il valore della voce del Trend Log esteso modificata. In questo caso, l'elenco dei Trend Log e il grafico del Trend mostrano l'ultimo valore scritto sul Trend Log esteso, non l'ultimo valore modificato.

Puoi visualizzare tutte le modifiche, trasferite automaticamente o aggiunte manualmente, nella cronologia delle registrazioni.

Panoramica dell'archivio

Archiving is the process of preserving historical data, which is comprised of selected events and extended trend logs. For example, some facilities are required to maintain archives to comply with government regulations. Another example is in secure facilities where they must maintain records of who logged in or who changed setpoints. Archiving is not a backup function because archive data cannot be imported back into the system.

Per maggior informazioni, consulta Archiving Overview .

Supporto contatore Trend Log estesi

Puoi vedere le proprietà del contatore del trend log collegato, se il contatore è abilitato. Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

Per configurare un Trend Log esteso
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona l'elenco di trend log esteso da configurare.

  2. Nel menu File , fai clic su Proprietà .

  3. Nelle proprietà della finestra di dialogo, fai clic sulla scheda Base .

  4. Modifica le proprietà di base:

    Tabella: Extended Trend Log Properties - Basic Tab

    Component

    Description

    Monitored trend log

    Enter the path to the trend log you want to transfer records from.

    Unit

    The unit of an extended trend log created from the trend log wizard at the same time as the connected trend log inherits the unit of measurement from the connected trend log.

    The unit of an extended trend log that is manually connected to a trend log needs to be manually configured to use the same unit of measurement as the connected trend log.

    Smart log

    Select True to optimize the transfer of the monitored trend log to the extended trend log.

    Threshold

    Select the percentage threshold at which the trend log transfers its records to the extended trend log.

    Maximum transfer interval

    Select the maximum length of time that can pass between transfers from the monitored trend log to the extended trend log.

    Transfer trigger variable

    Enter a trigger variable to force a transfer of all records from the trend log to the extended trend log, for example, to generate a complete report.

    Per maggior informazioni, consulta Trend Log estesi .

    Log size

    Select the number of records to store before old records are overwritten, including internal records generated by the trend log.

    Per maggior informazioni, consulta Memoria di registrazione .

    Include in report s

    Select True to include the extended trend log data in reports.

  5. Fai clic sulla scheda Informazioni contatore .

  6. Visualizza le proprietà del contatore:

    Tabella: Meter Info Tab

    Property

    Description

    Is meter log

    Displays True if the trend log meter function is active.

    Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

    Meter change time

    Displays the time when the meter was changed.

    Meter change user

    Displays the name of the user account that changed the meter.

    End time

    Displays the time when the old meter was replaced.

    End value

    Displays the value the old meter had when it was replaced.

    Start time

    Displays the time when the new meter was installed.

    Start value

    Displays the value of the new meter when it was installed.

    Meter constant

    Displays the constant of the new meter. If the meter counts in kilo (10 3 ), the constant is 1000.

    Min value

    Displays the first value of the new meter after roll-over.

    Max value

    Displays the last value of the new meter before roll-over.

    Avviso

    Sono ora disponibili le proprietà del contatore se le proprietà del misuratore del trend log associato sono attive.

  7. Fai clic su OK .

  • Trend Log estesi
  • Extended Trend Log Properties – Basic Tab
  • Trend Units
  • Memoria di registrazione
  • Funzione Contatore
  • Finestra di dialogo Configura – Scheda di funzionamento
  • Configure Dialog Box – Configuration Tab
  • Editing the Threshold Property of an Extended Trend Log
  • Editing the Maximum Transfer Interval Property of an Extended Trend Log
  • Modifica dimensione della registrazione per un Trend Log
  • Editing an Extended Trend Log to be Included in Reports