earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation, WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2022, 2023
10/12/2024

Come funzionano i programmi orari

Schedules are used to schedule the operation of parts of the BMS, such as a device or a setpoint. For example, a you can set up a schedule to make a device to operate between 08:00 and 17:00 every workday.

I programmi orari possono essere sovrascritti da diversi tipi di eccezioni. Per esempio, se desideri spegnere la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese a fini di manutenzione, puoi utilizzare un'eccezione calcolata. L'eccezione viene aggiunta al programma orario e spegne la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese.

Se vuoi spegnere la ventola durante le vacanze estive puoi utilizzare un'eccezione di calendario. In questo caso, utilizzi un calendario già creato che definisce il periodo delle vacanze estive. Questo calendario viene aggiunto al programma orario come eccezione e la ventola verrà spenta durante tutti i giorni delle vacanze estive definite dal calendario.

Editor del programma orario in WorkStation

 
action_zoom_plus_stroke Eccezioni di calendario dell'editor del programma orario
Figura: Eccezioni di calendario dell'editor del programma orario

The Basic view of the Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di base dell'editor del programma orario .

Editor del programma orario in WebStation

The Schedule Editor serves as a workspace to plan and design a schedule. You use this editor to create, manage, and display weekly scheduled events and exception events.

Per maggior informazioni, consulta Editor del programma orario in WebStation .

Colori del programma orario in WorkStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Per maggior informazioni, consulta Colori programma orario in WorkStation .

Colori del programma orario in WebStation

A schedule has a color code so you can identify weekly events and exception events at a glance. This color code can assist you when you are modifying your schedule or trying to troubleshoot any problems.

Per maggior informazioni, consulta Colori del programma orario in WebStation .

Navigazione del programma orario in WorkStation

You can navigate in a schedule day-by-day, month-by-month, or year-by-year.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione del programma orario in WorkStation .

Navigazione del programma orario in WebStation

You can navigate in a schedule day-by-day, month-by-month, or year-by-year.

Per maggior informazioni, consulta Barra strumenti dell'area di lavoro del programma orario .

Eventi del programma orario

Scheduled events are used to control different types of devices, for example lights, fans or doors.

Per maggior informazioni, consulta Eventi del programma orario .

Calendari in WorkStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

Per maggior informazioni, consulta Calendari in WorkStation .

Calendari in WebStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

Per maggior informazioni, consulta Calendari in WebStation .

Tipi di programma orario

You can create three types of schedules: Digital, Multistate, or Analog. You create a digital schedule if the schedule needs to control a device with two output states, such as On or Off. You create a multistate schedule if the schedule needs to control a device that has output states based on multiple states, such as low, medium, or high. You create an analog schedule if the schedule controls a device that gauges the output in real numbers.

Per maggior informazioni, consulta Tipi di programma orario .

Programmi orari Xenta in WebStation

Xenta Time Schedules and Xenta Central Time Schedules can be edited in WebStation. You can add, edit and delete weekly and exception events. You can assign and unassign lead Xenta central schedules. The Xenta Time Schedules and Xenta Central Time Schedules must be created using WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Programmi orari Xenta in WebStation .

Visualizzatore multi-programma in WebStation

You can create a Multi schedule viewer in WebStation to edit and view a number of schedules at the same time.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzatore multi-programma .

  • Panoramica di WorkStation
  • Panoramica di WebStation
  • Visualizzazione di base dell'editor del programma orario
  • Editor del programma orario in WebStation
  • Colori programma orario in WorkStation
  • Colori del programma orario in WebStation
  • Navigazione del programma orario in WorkStation
  • Barra strumenti dell'area di lavoro del programma orario
  • Eventi del programma orario
  • Calendari in WorkStation
  • Calendari in WebStation
  • Tipi di programma orario
  • Programmi orari Xenta in WebStation
  • Visualizzatore multi-programma