earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.1, 3.2
12/02/2020

Modification du code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter

Vous modifiez le code PIN Le code PIN du Bluetooth Adapter est défini par défaut sur 333666. Il doit être remplacé par un code sécurisé avant de procéder à la mise en service du dispositif. Le mot de passe permettant l'accès aux fonctions Bluetooth se configure depuis le contrôleur de la série RP.

Déclaration

IMPACT POSSIBLE SUR LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

Modifier les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé à des paramètres, commandes et informations du dispositif.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données ou un endommagement des équipements.

Pour modifier le code PIN de l'eCommission Bluetooth Adapter
  1. Connectez-vous à l'adaptateur. Pour plus d'informations, voir Connexion à un contrôleur via Bluetooth .

  2. Sur la page Gestion des dispositifs Bluetooth , dans le champ PIN, saisissez le nouveau code PIN et sélectionnez Mise à jour .

  3. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de vous désapparier de l'Adaptateur. Sélectionnez Autoriser .

  4. L'application eCommission revient sur la page Dispositifs Bluetooth . Sur l'adaptateur, appuyez sur le bouton LED pour lancer l'appariement.

  5. Dans l'application eCommission, sélectionnez l'adaptateur, puis Connexion .

  6. Sur la page Gestion des dispositifs Bluetooth , sélectionnez Découvrir les dispositifs .

  7. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur portable exécutant Windows 10 vous demande de saisir le code PIN de l'Adaptateur. Saisissez le nouveau code PIN et sélectionnez Autoriser .

  8. Votre dispositif mobile ou votre ordinateur exécutant Windows 10 indique que l'appariement a été effectué correctement. Sélectionnez Fermer .

    Déclaration

    Veillez à bien activer la propriété Bus de capteur sur l'objet Paramètres du contrôleur de la série RP, faute de quoi l'adaptateur Bluetooth ne fonctionnera pas. Pour plus d'informations, voir SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab .

Vous avez modifié le code PIN de l'adaptateur et vous pouvez vous connecter à un contrôleur.

  • eCommission Bluetooth Adapter
  • Connexion à un contrôleur via l'adaptateur Bluetooth
  • SmartX IP Controller Settings Properties – Basic Tab