earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse X

Usa la scheda Asse in WebStation per sostituire le impostazioni dell'asse x di un grafico di trend.

 
action_zoom_plus_stroke Scheda asse X
Figura: Scheda asse X

Tabella: Scheda asse X

Componente

Descrizione

Modalità orario

Seleziona la modalità ora dell'asse x.

Orario di inizio

Inserisci l'orario d'inizio assoluto quando la modalità ora è impostata su Assoluto . Questa ora è quella più a sinistra sull'asse x. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto .

Intervallo di tempo

Inserisci l'intervallo di tempo relativo dell'asse x quando la Modalità ora è impostata su Relativo . Il punto più a destra dell'asse x è l'ora corrente. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo .

Mostra le linee della griglia per l'asse X

Seleziona True per mostrare le linee della griglia derivanti dalla scala dell'asse x. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend .

  • Assi dei grafici del Trend in WebStation
  • Trend Series
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
  • Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend
  • Configurazione automatica della scala dell'asse Y
  • Configurazione manuale della scala dell'asse Y
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Serie
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse sinistro