Assi dei grafici del Trend in WebStation
The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Absolute time span and relative time span, schematic
The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
One y-axis and two y-axes, schematic
To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Grid lines, schematic
Trend Charts
Come funzionano i grafici del Trend
Come funzionano i Trend Log
Trends Overview
Visualizzazione di un grafico del Trend
Trend Chart Toolbar
Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse X
Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo
Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
Visualizzazione delle linee della griglia di un grafico del Trend
Configurazione manuale della scala dell'asse Y
Configurazione automatica della scala dell'asse Y