Puede configurar el intervalo de tiempo del gráfico de tendencias del eje X en relación con el tiempo de punto de fin de la serie actual para adaptar automáticamente el gráfico de tendencias y que se muestre la hora actual y los últimos registros dentro del intervalo de tiempo específico.
En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el gráfico de tendencias que desea configurar.
En la barra de herramientas del gráfico de tendencias, haga clic en el botón Configuración .
Haga clic en la pestaña Eje .
En el Modo de tiempo seleccione Relativo .
En el cuadro Intervalo de tiempo, introduzca el intervalo de tiempo.
Haga clic en Aceptar .
El eje X queda configurado con un intervalo de tiempo relativo al tiempo actual.