earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias

Puede mostrar las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias en el eje X e Y para que el gráfico sea más fácil de leer.

Mostrar más
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Para ver las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione el gráfico de tendencias que desea configurar.

  2. En la barra de herramientas del gráfico de tendencias, haga clic en el botón Configuración .

  3. En la columna Eje X seleccione Verdadero del cuadro de diálogo Mostrar líneas de cuadrícula para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje X.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. En la columna Eje izquierdo y Eje derecho seleccione Verdadero del cuadro de diálogo Mostrar líneas de cuadrícula o para mostrar las líneas de cuadrícula que se originan a partir de la escala del eje izquierdo o derecho.

  5. Haga clic en Aceptar .

Las líneas de cuadrícula se muestran en el gráfico de tendencias. Repita el procedimiento para ocultar las líneas de cuadrícula.

 
action_zoom_plus_stroke Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
Figura: Visualización de las líneas de cuadrícula de un gráfico de tendencias
  • Ejes del gráfico de tendencias en WebStation
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Configuración manual de la escala del eje Y
  • Configuración automática de la escala del eje Y
  • Cómo guardar la configuración del gráfico de tendencias actual
  • Vista del gráfico de tendencias
  • Cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias – Pestaña Eje