earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
19/02/2020
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Accesso a WorkStation come utente di EcoStruxure Building Operation

Puoi effettuare il login su WorkStation per accedere in sicurezza alle funzioni di EcoStruxure BMS.

Avviso

​​Assicurati di possedere una licenza WorkStation valida e attiva. Per accedere a WorkStation è richiesta  una licenza valida. Per maggior informazioni, consulta EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Mostra di più
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Avviso

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Per maggior informazioni, consulta EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Per accedere a WorkStation come utente di EcoStruxure Building Operation
  1. Nella casella Nome utente , digita il nome utente di EcoStruxure Building Operation.

  2. Nella casella Password , digita la password.

  3. Nella casella Dominio , inserisci un nome di dominio. Se non inserisci un nome di dominio, accederai al dominio locale.

  4. Seleziona l'opzione del protocollo di trasferimento dell'ipertesto Server per la comunicazione con il server EcoStruxure BMS.

  5. Nella casella Server digitare il nome del server EcoStruxure BMS o un indirizzo IP.

    Avviso

    Puoi inoltre scegliere nel menu a discesa un nome host del server dall'elenco. Quando inizi a digitare il nome host o il numero IP del server, ti verranno offerti suggerimenti dall'elenco salvato.

    Avviso

    Quando accedi a un nuovo server, il relativo indirizzo IP viene aggiunto all'elenco dei server. Puoi aggiungere il nome del display dell'indirizzo server per semplificar la ricerca del server nell'elenco.

  6. Seleziona Ricordati di me affinché la WorkStation ricordi le tue impostazioni.

  7. Fai clic su Accesso .

  8. Puoi registrare il sistema adesso o più tardi:

    • Fai clic su Registrati adesso per registrare il tuo sistema. Per maggior informazioni, consulta Registrazione del sistema .

    • Fai clic su Registrati dopo per saltare la registrazione e registrarti dopo.

  9. Se viene visualizzata la finestra Selezionare l'area di lavoro predefinita , fai clic sull'area di lavoro che desideri avere come predefinita.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Accesso a WorkStation utilizzando il proprio account utente di Windows
  • Accesso a WorkStation come altro utente Windows
  • Salvataggio delle informazioni di accesso
  • Aree di lavoro
  • Selezione di un'area di lavoro predefinita
  • Cambio di aree di lavoro
  • Disconnessione da WorkStation
  • Uscire da WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window
  • Registrazione del sistema
  • Registrazione online
  • Registrazione di un sistema online
  • Registrazione offline
  • Registrazione di un sistema offline