earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25/05/2018

Rating Community Content

You rate community content of a WebHelp topic to reflect whether you found the information helpful or if you think it could be improved.

Mostra di più
action_close

Nell'intestazione di ciascun topic, gli utenti possono valutare i topic e i contenuti della community in WebHelp.

Avviso
  • Scrivi il tuo commento in inglese affinché l'amministratore di WebHelp possa leggere e comprendere le informazioni contenute al suo interno.

La media delle valutazioni relative a un topic viene visualizzata sotto forma di stelle gialle nella lista dei topic o all'interno del relativo topic. La media delle valutazioni relative a ogni singolo contenuto della community viene visualizzata sotto forma di stelle gialle. In assenza di valutazioni per un determinato topic o contenuto della community, le stelle sono offuscate. WebHelp elenca i topic in base alla data di pubblicazione e al numero di stelle assegnate, posizionando in alto quelli che hanno ottenuto una valutazione migliore.

To rate community content
  1. In a community content entry, select the number of stars that you want to give the community content.

  2. In the Give feedback on this community content box, type an explanation of what you think about this information, what is good or what can be improved.

  3. Click Send .

The average of the total rating is calculated and the feedback is sent to the WebHelp administrator.

  • Valutazioni e Commenti
  • Contenuti della community
  • WebHelp Home Page