earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Allarmi, Funzionalità di base, Grafica, Programmi orari, Tendenza
Versione del prodotto: 2022, 2023
27/04/2023

WebStation

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke WebStation
Figura: WebStation

Introduzione

EcoStruxure Building Operation WebStation è un'interfaccia utente basata sul web, ideale per le operazioni quotidiane in EcoStruxure BMS. Integrata in ogni server EcoStruxure BMS, WebStation consente di accedere al software con estrema facilità e da ogni parte del mondo.

Funzionalità

WebStation fornisce un'interfaccia utente completa e responsive per accedere ai server EcoStruxure BMS utilizzando i browser web più comuni su PC Windows, computer Mac OS, tablet e smartphone Android e iOS. Gli utenti possono visualizzare e gestire vari aspetti quali dashboard, presentazioni, la grafica, gli allarmi, i programmi orari, i Trend Log e gli account utente.

Dashboard
 
action_zoom_plus_stroke Dashboard
Figura: Dashboard

La funzionalità dashboard permette agli utenti di creare le proprie pagine per avere una panoramica sul funzionamento degli edifici, utilizzando i componenti di visualizzazione dei dati semplici da utilizzare e da leggere. Monitoraggio di consumo dell'energia di base, statistiche di allarme e riassunti ambientali vengono presentati in modo chiaro su ogni dispositivo.

Il software EcoStruxure Building Operation ha una serie di componenti intrinsechi per la visualizzazione dei dati storici e di quelli in tempo reale, inclusi widget interattivi per statistiche di allarmi ed eventi per facilitare la gestione degli allarmi. Per clienti con requisiti aggiuntivi, è possibile sviluppare componenti per dashboard personalizzate usando le potenti capacità grafiche.

Semantica

Con il supporto per la modellazione semantica utilizzando Brick Schema in EcoStruxure Building Operation, WorkStation e WebStation forniscono agli utenti informazioni contestuali migliorate. Utilizzando Brick Schema, gli utenti possono vedere facilmente da dove provengono gli allarmi, quali aree sono interessate e dove trovare le cause che ne sono alla radice. Il sistema può essere navigato, cercato e filtrato utilizzando informazioni comprensibili su posizioni, apparecchiature, tipi di punti e le loro relazioni. WorkStation e WebStation forniscono anche viste degli allarmi, grafici di tendenza e viste di pianificazione generati automaticamente per le entità modellate. Ad esempio, quando si seleziona un piano in un edificio, il sistema fornisce automaticamente una vista allarmi filtrata per gli allarmi che hanno origine da fonti correlate a quel piano.

 
action_zoom_plus_stroke Vista semantica
Figura: Vista semantica
Presentazioni

Per i display pubblici, è possibile attivare slide shows di dashboards fornendo informazioni aggiornate a chi si trova negli edifici.

Account sicuri

EcoStruxure BMS richiede che ogni utente sia in possesso di un account. L'accesso può avvenire attraverso un account gestito da un database EcoStruxure Building Operation oppure tramite un account Windows Active Directory. Sono supportate e applicate politiche IT per formattazione, scadenza e unicità delle password. È possibile assegnare diritti di accesso in base a programma e/o indirizzo IP del client.

Zoning definito da software
 
action_zoom_plus_stroke Visualizzazione zoning
Figura: Visualizzazione zoning

WebStation consente le attività di configurazione degli spazi tramite le funzionalità licenziate di Zoning dell'offerta Connected Room Solutions. Visualizzazioni grafiche o tabulari consentono di modificare rapidamente il raggruppamento di tecnologie sincronizzazione di HVAC, oscuranti e luci tra uno o più controllori ambienti da qualsiasi browser Web.

Impostazioni relative alla lingua e alla località

Il software adatta la lingua visualizzata, il sistema di misura e il formato data/ora in base alle impostazioni del sistema operativo. Lingua o sistema di misura possono essere modificati con semplicità tramite WebStation. Versioni tradotte della WebStation sono fornite come language pack separati, semplici da installare e applicare. Sono supportati oltre 40 formati di data e ora preimpostati. Gli amministratori possono configurare i valori predefiniti di localizzazione in modo che gli utenti finali non debbano modificare le impostazioni regionali.

Visualizzazione personalizzata del sistema

Il software può essere completamente personalizzato secondo le preferenze di visualizzazione di ogni singolo utente. Nell'interfaccia principale, denominata Workspace, gli utenti possono selezionare un'ampia gamma di componenti, quali menu personalizzati, allarmi, grafica ed editor. WebStation supporta le funzionalità dello spazio di lavoro e del pannello senza necessità di apportare modifiche al dispositivo utilizzato.

Funzionalità di ricerca avanzata

La funzione di ricerca aiuta gli utenti a trovare le informazioni con estrema velocità e a navigare ovunque vogliano andare. Digitando una parte o il nome intero, l'utente visualizza un elenco con tutti gli oggetti corrispondenti. Il software mostra lo stato o il valore corrente per ogni oggetto e gli utenti possono aprirlo direttamente dall'elenco visualizzato durante la fase di ricerca.

Gestione efficiente degli allarmi
 
action_zoom_plus_stroke Visualizzazione degli allarmi
Figura: Visualizzazione degli allarmi

È necessario valutare e reagire velocemente in presenza di un allarme. Grazie a WebStation, il software è in grado di mostrare una vasta gamma di allarmi in modo semplice ed efficiente, scongiurando il rischio di non notarli. Al fine di garantire la massima efficienza, gli allarmi possono essere colorati, raggruppati e filtrati. WebStation inoltre offre la possibilità a di assegnare allarmi ad un utente o ad un gruppo di utenti. Con l'ausilio di un filtro, gli utenti possono visualizzare solo gli allarmi a loro assegnati, quindi decidere se accettare o non accettare l'assegnazione.

Le impostazioni e il layout del filtro possono essere modificate ed archiviate come Preferiti nella visualizzazione allarme e nella visualizzazione evento. Il filtro rapido permette un filtraggio veloce delle visualizzazioni. Gli allarmi multipli possono essere riconosciuti a gruppi per una gestione efficace dell'allarme.

Tracciamento efficace dell'allarme

Il riconoscimento degli allarmi può avvenire a vari livelli di dettaglio, in base all'importanza dell'allarme. Agli utenti può essere richiesto di inserire un commento o scegliere l'opzione più indicata da una lista standard, al fine di spiegare come è stato risolto un determinato problema. WebStation può mettere a disposizione dell'utente istruzioni o, in alternativa, una specifica visualizzazione del sistema con i dettagli relativi ai componenti interessati. Le azioni di verifica effettuate dall'utente sono registrate.

Grafica accattivante

La possibilità di personalizzare i grafici in EcoStruxure BMS garantisce all'utente un'interfaccia con la quale poter gestire ogni struttura in modo efficiente. I grafici vengono memorizzati localmente nei server EcoStruxure BMS e, una volta effettuato il logon, sono a disposizione degli utenti autorizzati.

Grafica vettoriale scalabile

Il software EcoStruxure Building Operation utilizza una tecnologia grafica vettoriale scalabile che consente agli utenti di ingrandire un'immagine per visualizzarne i dettagli, senza perdere in definizione. I grafici vengono realizzati una sola volta, ma possono essere visualizzati su un qualsiasi display, indipendentemente dalla dimensione o dalla risoluzione. Le dimensioni ridotte del file grafico ne facilitano la memorizzazione e la messa a disposizione immediata da parte dello SpaceLogic Automation Server.

Aggiornamenti live dinamici

Un aggiornamento live standard si limita a mostrare i valori visualizzati come variazione delle condizioni nel campo. Con gli aggiornamenti live dinamici del software EcoStruxure Building Operation, tutti gli elementi grafici possono cambiare nel momento stesso in cui vengono aggiornati i valori.

Registro delle attività avanzate

È importante non limitarsi alla registrazione delle attività di base. Per ogni azione il software registra le seguenti informazioni: data e ora, utente che ha eseguito l'azione e valori modificati.

Trend Log e grafici semplici da leggere
 
action_zoom_plus_stroke  Visualizzazione di grafici del Trend
Figura: Visualizzazione di grafici del Trend

Il software può gestire i dati storici in vari modi, incluso il metodo periodico (ogni giorno, ora, minuto) e il metodo del cambio di valore (COV), il quale registra un dato solo in caso di superamento di una determinata soglia. Questi Trend Log possono essere visualizzati in elenchi o grafici e consultati per scopi di diagnostica e ottimizzazione. Più serie di dati possono essere presentati in un unico grafico, semplificando così il confronto dei dati.

È possibile specificare il colore, lo spessore e lo stile di tutte le linee. I dati digitali vengono automaticamente visualizzati sotto forma di barre orizzontali alte e basse, senza necessità di cambiare le dimensione mantenendo la scala. I dati possono essere espressi in base al valore attuale, medio, minimo, massimo o delta. Gli utenti possono ingrandire il grafico per visualizzare i dettagli, senza perdere in definizione. All'interno di uno stesso grafico possono essere presenti due diverse scale, funzione utile a visualizzare come dati diversi si relazionano tra loro.

I dati dei Trend possono essere esportati e scaricati come file excel.

Adatta all'IT e sicura

WebStation è basato su tecnologie standard del Web e non richiede una particolare configurazione né per il client né per il server. Le tecnologie indipendenti dalla piattaforma ne consentono l'esecuzione sui browser più popolari. Non è necessario installare un software specifico di Schneider Electric nei computer client, né sono necessari plug-in per browser.

Supporto TLS

La comunicazione tra i client e gli EcoStruxure BMS Server può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.

Programmazione oraria intuitiva
 
action_zoom_plus_stroke Editor del programma orario
Figura: Editor del programma orario

L'efficienza energetica si raggiunge nel momento in cui un componente si attiva solo se necessario. La programmazione oraria consente di gestire tale processo attraverso un'interfaccia grafica semplice da usare. Gli orari possono essere modificati con pochi e semplici clic del mouse. Il potente editor per la programmazione oraria consente di gestire eventi ricorrenti (ogni lunedì, ogni tre martedì, ogni 1° di gennaio) o un numero illimitato di eccezioni sulla base dei livelli di priorità. La programmazione oraria va oltre il semplice controllo mediante i comandi ON/OFF, consentendo il controllo diretto di valori analogici. Gli utenti possono, per esempio, programmare eventi in base alle percentuali, al fine di controllare il livello di illuminazione senza dover scrivere un programma apposito.

WebStation fornisce anche una potente visualizzazione combinata di più pianificazioni, che consente la semplice modifica di molte pianificazioni in un'unica operazione.

 
action_zoom_plus_stroke Editor combinato del programma orario
Figura: Editor combinato del programma orario

Specifiche

Lato server
Consultare le schede tecniche di SpaceLogic SmartX AS-P server, SpaceLogic SmartX AS-B server, Enterprise Server ed Enterprise Central. 
Hardware lato client
Display
Risoluzione minima: 320 x 568 pixel
  
Risoluzione consigliata: 1024 x 768 pixel, modalità verticale e orizzontale
Altri dispositivi
Un dispositivo di puntamento come un mouse o uno schermo touchscreen.
Software lato client
Supporto browser web
Versioni minime di browser richieste
Google Chrome 61 e successivo
  
Mozilla Firefox 60 e successivo
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 e successivo
  
Safari 11.1 e successivo
Versioni browser consigliate
Google Chrome 71 e successivo
  
Mozilla Firefox 64 e successivo
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 e successivo
  
Safari 11.4 e successivo
Comunicazione (ai server EcoStruxure BMS)
HTTP
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
HTTPS
Supporto crittografia TLS 1.3, porta configurabile, valore predefinito 443
Codici d'ordine
Building Operation Client-1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation
Per 1 utente simultaneo
SXWSWCLIENT0001
Building Operation Client-5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation
Per 5 utenti simultanei
SXWSWCLIENT0005
Building Operation Client-10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation
Per 10 utenti simultanei
SXWSWCLIENT0010
Building Operation Client-25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation
Per 25 utenti simultanei
SXWSWCLIENT0025
Building Operation Client-UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation
Per illimitati utenti simultanei
SXWSWCLIENT0999
Opzioni aggiuntive
Opzione Personal Dashboard Building Operation, necessaria una licenza per server affinchè tutti gli utenti su quel server abbiano le Dashboard personalizzate
Per uno Enterprise Server o un Enterprise Central
SXWSWDASH00001
Opzione Personal Dashboard Building Operation, necessaria una licenza per server affinchè tutti gli utenti su quel server abbiano le Dashboard personalizzate
Per un Automation Server
SXWSWDASHX0001
Opzione di Zoning di Building Operation
Per un Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
 
action_zoom_plus_stroke Esempio di interfaccia WebStation
Figura: Esempio di interfaccia WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Esempio di interfaccia WebStation
Figura: Esempio di interfaccia WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Esempio di interfaccia WebStation
Figura: Esempio di interfaccia WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Esempio di interfaccia WebStation
Figura: Esempio di interfaccia WebStation
  • Panoramica di WebStation
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central